This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:关于寄存器设置

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208962/bq24780s-about-register-settings

器件型号:BQ24780S

您好、专家。

我们正在使用 bq 2480s 设计一个原型电池充电电路。

我对寄存器设置有疑问。

谢谢、此致。

吉野智哉

①什么是独立比较器?

什么是运输模式的放电 SRN

在对电池充电或放电时、我通常应该如何设置?

启用放电电流调节会启用0×39H 设置?

e2e.ti.com/.../About-Register-Settings-for-bq-24780-s.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    1.独立比较器是内置的比较器,对于一些客户来说是"额外福利"。 您可以将其用于输入欠压锁定或电池过压保护。 如果未使用、将 CMPIN 连接到 GND、让 CMPOUT 悬空。

    2.为使蓄电池进入运输模式,蓄电池端子上的输出电容需要放电。 充电器通过在 SRN 引脚上短暂灌入140ms 的小电流5mA 来实现此功能。 您可以按照我们的 BQ24780SEVM 用户指南进行测试设置。  

    3.是的、如果启用、放电电流调节为0x39H 放电电流电平。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    1.数据表中是否包含独立比较器的说明?
      如果 CMPIN 悬空、它是否会停止工作?

    4. 如果我不使用学习功能或混合动力升压模式、应该将/BATPRESS 上拉至3.3V?
      如果/BATPRESS 悬空、那么它是否会停止工作?

    吉野智哉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    是的、它在数据表中。 据信、即使 CMPIN 悬空、充电器也会继续工作。  

    2./BATPRESS 低电平表示电池存在。 建议连接至低电平。 TI 不建议浮点/BATPRESS。 未定义/BATPRESS 电压可能会影响转换器的运行。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

     哪里可以在数据表中找到独立比较器的说明? 请告诉我?

    2. 我是否需要一个下拉电阻将其连接到低电平?

    吉野智哉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    1.独立比较器在引脚说明中。

    2.您可以直接将 CMPIN 接地。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    2./BATPRESS、非 CMPIN

    我可以直接将/BATPRESS 接地吗? 或者我需要下拉电阻吗?

    吉野智哉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoya:

    BATPRESZ 是逻辑输入。 它可以直接接地。  

    此致、