This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:TPS259814ARPW --有源电流限制

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25981, UCD90120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210117/tps25981-tps259814arpw-----active-current-limiting

器件型号:TPS25981
主题中讨论的其他器件: UCD90120

您好!

  哪个器件支持有功电流限制?

在随附的 xls 中输入第17至22行的值的指导原则是什么。

我想使用此器件提供12V 额定输入电源。

谢谢、Abhijite2e.ti.com/.../TPS25981_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    TPs259814支持有源电流限制。 第17行至第22行旨在提供有关负载的详细信息、例如负载类型和负载开启阈值(启用 eFuse VOUT 负载的值时)。 这些字段帮助预测电子保险丝是否会成功启动。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

     TPS259814连接到直流/直流稳压器、其中大部分稳压器在12V 稳定后很长一段时间通过 UCD90120启用。 我已将第17-22行的所有参数保留为默认值、但 RLOAD 启动除外。 如何估算 RLOAD 启动? 如果我使用默认的3 Ω RLOAD、则无干扰启动显示"否"。  

    谢谢、Abhijit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijit:

    您可以将字段16选择为"否"。

    此致

    G·库纳尔