This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:逐周期电流限制

Guru**** 2504755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205087/ucc3895-cycle-by-cycle-current-limiting

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC2895

您好!

我正在设计基于 UCC3895的 CMC PSFB 转换器。 我遇到了逐周期电流限制问题。

当 CS 引脚上的电压达到2V 阈值时、占空比开始快速且不对称地变化。 这会导致可闻噪声、甚至可能导致初级 TX 饱和(在本例中、2.5V 阈值生效、从而重新启动 IC)。

我希望占空比应平稳对称地变化、当负载电阻降低时降低输出电压、从而限制输出电流。 但只有在负载电阻过低以及占空比约为55%及以下时才会出现这种情况。 从~55%下降至~0%占空比平稳且对称地变化。 从~80%下降到~55%的占空比快速且非对称变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来您的电流检测电阻器的尺寸太大了。  当转换器进入过流状态时、您只能达到2V 的逐周期电流限制。  请考虑调整电流检测电阻器的大小。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Mike、您好! 感谢您的快速响应!


    我知道 CS 引脚上的电压应仅在 转换器进入过流状态且跳闸瞬间正确时达到2V。 这不是问题。 我的问题是、为什么在跳闸后电流保护无法正常工作。  

    您可以看到、我希望当逐周期电流限制跳闸时、占空比 应均匀降低以限制输出电流、但在本例中、转换器会失去稳定性、并且占空比 从几乎完全打开波动到几乎完全关闭。 这一切都伴随着噪音和噼啪声。 这种保护显然不应该像这样起作用。 请您告知可能的原因。

    黄色信号—相加点处的电压。 蓝色信号—输出二极管电压。 红色信号—输出电流。 转换器运行、电流保护跳闸。 出现可闻噪声后、您可以在蓝色波形上看到占空比变化。

    这是原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您的原理图、TI 不建议将电流检测变压器(CT)与 H 桥串联。  直流信息可能会丢失、从而导致问题。  建议您将 CT 放在 H 桥的前面。  UCC2895的数据表应用部分显示了 CT 的正确放置。

    电流感应信号的温度系数。  它看起来不正确、并且存在变压器饱和的证据。  该问题可能是由 CT 放置和/或您的输出电感器可能会饱和导致的。

    我建议移动 CT 并重新评估。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照您的建议在电路中的 H 桥前添加了一个电流互感器(请注意下面的 TCS2.1、TCS2.2)。

    遗憾的是、来自该传感器的信号是不对称的。 请查看下面的波形。

    解决这种情况的唯一方法是短接谐振扼流圈 L1 (低于示波器、L1短接)。

    在与 H 桥串联的电流传感器 (黄色信号)上、无论是否存在扼流圈 L1、信号都具有正常形状。 借助于这个电流传感器、电压反馈环路稳定运行(输出电压在整个负载范围内保持稳定)。 触发当前保护阈值后、我在第一篇文章中描述的问题就会存在。 一切正常。 我注意到、当触发保护时、占空比 QD 小于50%、这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    波形不应不对称。    黄色和绿色波形分别是什么?  

    您是否向设计中添加了斜坡补偿?  您还可能会遇到次谐波振荡。  我还应确保将一半的电感器纹波电流向下斜率添加到电流检测信号中。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意上一封邮件中的原理图。 在其上、信号测量点用彩色数字签名。
    1 -黄色-信号在总和点(增加大于1/2的电感器 纹波电流下降斜率、电流信号取自与 H 桥串联的传感器)。 这个总和现在馈入芯片的 RAMP 和 CS 引脚。 输出电压稳定功能可以很好地处理此信号。
    2 -绿色信号是在单极变压器 TCS2.1、TCS2.2的输出端获得的信号(不添加补偿)。 出于某些原因、该信号是不对称的。 二极管 D9和 D10可以正常运行。 我将 IDW30G65C5替换为 IXYS DSEI30-10A、图片未更改。 只需将扼流圈 L1短接即可实现、但显然这不是解决方案。
    3 -蓝色信号是 QD 晶体管的漏极处的电压(请参阅原理图)。
    4 -红色信号-整流器输出二极管阴极的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看该主题、很快会回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在将 CT 连接到 HBridge 输入端时查看了电路。  您是否移除了与变压器串联的另一个 CT 并连接到 D2?

    该原理图看起来您同时使用了两个 CT。  如果是这种情况,他们可能会相互战斗。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CTS 无法战斗、因为 TCS 2.2未连接到电路的其余部分。 在 R21处获得绿色波形(第2点)。 R21现在仅连接到示波器。 我认为使用斜坡引脚上的绿色波形转换器根本无法工作、因此只有来自 TCS1.2的信号(黄色信号)传入该引脚。 顺便说一下、电压稳定功能与此(黄色)信号协同工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否将与变压器串联的 CT 短路并使用信号2来控制您的电路?

    对于 CT、您应该在 D14和 D8之间放置一个复位电阻器、以确保其复位。

    1k 应该足够。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种振荡行为的主要原因是缺乏斜率补偿。 我从头开始没有注意到这一点的原因是、当负载电流较低时、补偿斜坡足够了、当负载电流增大时(当然 CT 上的电压也增大了)、补偿斜坡就淹没在了电流传感器的斜坡中。 根据我的理解、这种影响是由于 R26 (16k)的值较高而导致的 Q5 (BC337-40)相对较高的输出阻抗。 将 R26电阻器更改为小于1k 的较低电阻器可以完全解决振荡问题。
    单极 CT (TCS2.1)(绿色非对称波形)的第二个问题是由 D9阴极引脚的误连接引起的。 它被直接连接至 C1的+、换句话说、它被连接在电流传感器之前。 根据原理图接通电源后、就会得到相应的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您告知我们您的进展情况。

    此致、