This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS66020:寻求 TPS66020设计审查和建议

Guru**** 2548640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS66020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209250/tps66020-asking-for-tps66020-design-review-and-suggestions

器件型号:TPS66020

大家好、

客户想要设计 TPS66020。
您能帮助查看 原理图并提供您的评论吗?

https://txn.box.com/s/yiujlh4mnsswjdd97v0eddmqrpbpl654

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系!  

    整体设计看起来不错、但我注意到缺少一些重要电容器。 以下是引脚 说明以及推荐电容的列表。 例如、PPHV 引脚上应存在电容。 此外、VBUS 上的最大电容为10uF、而该设计为 22uF。 请查看下面的这些内容、如果您有任何问题、请告诉我。  

    此致、

    Aya