This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ7694001DBT

Guru**** 2523300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, EV2400, BQ76940, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210195/bq76940-bq7694001dbt

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ78350EV2400BQ78350-R1A

您好!

使用 BQ7694001DBT 时、是否可以通过任何方法使电池平衡输出按顺序切换、以便在生产测试中表明电路正常工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    主机负责编写一个算法来测试所有电芯。 您可以一次在每个电芯中激活电芯平衡。 要测试电池平衡是否正常工作、您可以在示波器上探测或测量每个 VCx 引脚。 通常、主动平衡电芯的 VCx 引脚上的电压会下降。 如果使用外部平衡电路、则可以测量平衡电阻器上的压降(如果平衡电阻器正常工作、则其测量的电压应与电池电压几乎相同)。

    要激活特定的电池平衡通道、只需在 CELLBAL1、CELLBAL2或 CELLBAL3寄存器中设置该电池的相应位。 例如、通过设置[CB1]启用 VC1-VC0、而通过[CB12]设置 VC12-VC11。

    有关电池平衡的更多详细信息、请参阅部分 8.3.1.3.3数据表的电池平衡。 此外、这 BQ769x0系列器件的常见问题解答 介绍了电池平衡部分。

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,我忘了说该接口连接到 BQ78350所以 CB1 .. CB12寄存器在连接到 EV2400的总线上不公开。

    在此配置中、是否有任何方法可以执行我需要的操作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken:

    如果将 BQ78350与 BQ76940一起使用、则 BQ78350将充当微控制器。 BQ78350是一款配套电量监测计、具有自己的电池平衡算法。
    通过使用 BQ78350、用户将在平衡时失去 BQ76940的主机控制的灵活性。  为了获得更大的电池平衡灵活性和控制能力、可以使用 MCU 驱动 BQ76940。

    另一方面、如果您要使用 BQ78350、我建议获取 BQ78350-R3版本、而不是 BQ78350-R1A。 R3版本允许在 RELAX 模式下进行电芯平衡、而 R1A 仅在充电期间进行电芯平衡。

    此致、
    何塞·库索