This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54020:RoHS 状态和替换器件

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824, TPS54J060, TPS543620, TPS54020, TPS54A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207111/tps54020-rohs-status-and-replacement-device

器件型号:TPS54020
主题中讨论的其他器件: TPS54A24、TPS54824 、TPS54J060、TPS543620

大家好、

我收到了客户询问 TPS54020的 RoHS 状态的问题、我在 e2e 上进行了检查并找到了这篇帖子

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934623/tps54020-rohs-status

我认为 Pb-15 (a)豁免将很快耗尽、这意味着该器件将很快不再符合 RoHS 标准。 我在上面引用的主题中提到了这个问题、但没有提供明确的答案、此后此状态是否有任何变化?

此外、我认为相关主题中将 TPS54824和 TPS54A24列为可替代产品、它们是 MV 并支持8或10A、因此在应用方面应该没有问题、但我们是否也有任何适用于 TPS54020 (QFN 15引脚)的引脚兼容器件?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    正如您发现的、TPS54020不符合 RoHS、但符合 RoHS 豁免。
    且豁免到期或即将过期。

    TI 没有任何我知道的获得与 RoHS 兼容的 TPS54020的计划。
    您最接近的替代产品实际上是 TPS54A24和 TPS54824、但它们与 TPS54020引脚对引脚不兼容。

    您可能希望将您的项目的所有要求发送给我们。
    我们很乐意帮助您为您的应用找到合适的替代产品。

    此致、

    伊扎克·博卢里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yitzhak

    感谢您的回复! 我刚刚收到了客户的反馈。

    您能否为以下4种应用提供建议的解决方案? 请注意、会要求使用符合 RoHS 的器件。

    输入电压

    输出电压

    输出电流

    PG  要求

    SS 要求

    电流 SS 设置

    当前 SW 频率

    解决方案尺寸要求

    高度

    App1

    5V

    3.3V

    5.075A

    8.608696

    msec

    688.02

    KHz

    比 TPS54020RUW 更小

    大于6毫米

    App2

    12V

    5V

    3.962A

    1.226087

    msec

    501.21

    KHz

    -

    -

    App3

    5V

    3.3V

    5.075A

    0.573913

    msec

    688.02

    KHz

    -

    -

    App4

    5V

    3.3V

    5.075A

    0.573913

    毫秒

    688.02

    KHz

    -

    -

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的客户是否需要/坚持使用确切的"当前 SS 设置"和确切的"当前软件频率"?

    我建议考虑使用 TPS543620或 TPS54J060。 它们比 TPS54020小、符合 RoHS 标准。

    TPS543620无法配置 SS 时间为8ms。

    如果您的客户需要固定开关频率、TPS543620会更好、因为 TPS54J060开关频率变化更大。

    请告诉我您的想法以及是否需要进一步的信息。

    此致、

    伊扎克