This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:学习周期-故障

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306, BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204713/bq27z561-r2-learning-cycle---failure

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ25306

您好!  

我正在将3.8V 385mA 电池与 Bq27z561-R2模块配合使用。 我还在使用 Bq25306模块为电池充电。

这些是我设置为学习周期文档和电池数据表的参数。

 e2e.ti.com/.../Battery_5F00_parameters.xlsx

在这种情况下、不会发生充满电(未设置 FC 位)。 充电终止电流、Quit Current 和充电电流阈值被设定为低于38mA。 在60mA 处充电停止。

充电器 IC (BQ25306)是否能够提供35mA (C/10)电流?

我正在共享学习周期的日志文件。   

e2e.ti.com/.../lc_5F00_logs_5F00_09_5F00_03.log

e2e.ti.com/.../log_5F00_gg_5F00_09_5F00_03_5F00_2023.zip

请告诉我是否需要对参数设置进行任何更改。 或者我需要更改充电器模块吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这方面有什么更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在进行检查、并将返回给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于器件、如果 RICHG > RICHG_HIGH、则终端电流钳位在63mA。  有关详细信息、请参阅9.3.2.3充电终止。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、充电器模块将不能与该电池一起工作。  

    您能告诉我如何在没有充电器 IC 的情况下执行学习周期吗?  

    我卡在电池的学习周期中的什么地方?  

    上面本 主题中提供了学习周期信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    您的学习周期没有失败、您能够从0x04更新到0x05、这意味着您获得了 QMax 更新。 现在、您只需要以 C/7左右的速率执行休息放电、即可更新电阻表。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    我已经尝试过、但在放电周期设置了 RDIS 位、因此 Ra 表未更新。  

    如果充电电流钳制在 63mA 电流,该电流大于电池的 C/10电流。 这是导致问题的原因吗?  

    您能告诉我任何其他为电池充电的方法吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    充电收尾或充电电流不会影响 Ra 表更新。 它可能会影响 QMax 更新、但您已经成功更新 QMax。

    请分享您完成的新出院日志。 在您发送的日志中、QMax 似乎 直到放电才更新、这意味着您需要再次放电才能启用 Ra 更新、因此 QMax 更新是 Ra 表更新的前置请求。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    所以、可以使用高于 C/10的充电收尾电流和充电电流阈值吗?  

    共享新日志文件、

     e2e.ti.com/.../1104.Log_5F00_LC_5F00_step1_5F00_discharge.log

    e2e.ti.com/.../5670.Log_5F00_LC_5F00_step3_5F00_charge.log

    e2e.ti.com/.../log_5F00_gg_5F00_13_5F00_03.zip

    在第二次放电时、RDIS 位被置位。 停止 Ra 表更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    请分享最近一次放电测试尝试、您分享的日志与上一次相同、在充电上发生了 QMax、并且在放电期间 Ra 无法更新、因为 QMax 尚未更新。

    电荷收尾对 Ra 表更新不起作用。

    此致、

    怀亚特·凯勒