This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:bqKey Packager

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, SHA-256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210288/bq27z561-r2-bqkey-packager

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561、BQ9035 SHA-256

团队好,

在 bqKey Packager 中、选择支持 BQ27Z561的 bq9035、则会显示"Enter SHA1身份验证密钥 F"和"Enter SHA1身份验证密钥 C"。 这两个意思是什么? 它们为什么是20字节? SHA-256的密钥不应该是32字节吗? 是否有关于 bqKey Packager 和 bqKey Programmer 的指南?

此致,

HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HL、

    GUI 根据下拉选择进行更改。 图像中的选择用于 SHA1密钥。 选择 SHA-256后、应该会看到正确的条目