This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138AFW-LLCWSRDTO:无法将练习实验代码下载到 UCD3138OL64EVM-031电路板上的 UCD3138器件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138OL64EVM-031, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210634/ucd3138afw-llcwsrdto-unable-to-download-practice-lab-codes-to-ucd3138-device-on-a-ucd3138ol64evm-031-board

器件型号:UCD3138OL64EVM-031
主题中讨论的其他器件: UCD3138

您好!

我手头有一个 UCD3138OL64EVM-031电路板。

我正在尝试 将可用的 UCD3138实践实验室固件代码(下载地址: https://www.ti.com/tool/UCD-TRAINING-LABS)下载 到板载 UCD3138器件。

我能够在 Code Composer Studio v12和中构建代码。 还会生成 x0文件。

但当我尝试下载. 将 x0文件集成到器件中使用 UCD3138 GUI 时、系统会显示以下错误:

没有 PMBus 器件响应 DEVICE_ID 请求。

请告诉我如何解决此错误并下载固件。

此致、

Pratik.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我已将 引脚 FAULT3接地(DGND)。 现在它可以运行了。