This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:上电问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP23123, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198042/ucc2897a-power-on-issue

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: TL431

您好!

我们使用 UCC2897A 设计直流/直流转换器、

借助 WEBENCH 进行设计。

电路板上电级时会出现问题。 输出未生成

附上 WEBENCH 报告供您参考。

 

此致、e2e.ti.com/.../2072.WBDesign25.pdf

维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Vivek、

    这是否意味着您在硬件中构建了 WEBENCH 设计? 当您说"输出不生成"时、您是说 PWM 不生成输出脉冲还是转换器输出不生成调节、还是两者都不生成? 我建议探测 UCC1897A 的每个引脚、并根据我们的 WEBENCH 设计和 IC 数据表与预期电压进行比较。 如果您可以更具体地说明不起作用的方面、并可能提供一些测量和/或波形、这也有助于提供更有用的反馈。 另外、您可以考虑下载 TI Power Stage Designer。 这是一款免费的功率级仿真工具、其中包含有源钳位模型。 您可以使用它来验证功率级中的预期电压/电流、并帮助进行补偿。

    此致、

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    这是否意味着您在硬件中构建了 WEBENCH 设计?

    -是的。

    当您说"输出不生成"时、您是说 PWM 不生成输出脉冲还是转换器输出不生成调节、还是两者都不生成?

    - PWM 产生脉冲,硬件输出电压(非 PWM 引脚) 在空载时没有增加到15VDC 以上,并且小负载单元关闭。

    我们会向您发送引脚的测量值和波形。

     

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Vivek、

    根据您的描述、似乎反馈设置不正确。 我不相信您从 Webench 收到的示意图-反馈在我看来不正确。 请查看 与您的设计规格接近的 PMP23123参考设计。 否则、您可 在此处浏览 UCC2897A 参考设计的参数搜索

    此致、

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    请提供您的邮件 ID、以便我将向您发送反馈部分回路。

    我们是在24V 直流输出下施加一些小负载、然后电路板完全关闭时。

    Reagards,

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    s-mappus@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Vivek、

    您能否在转换器电压降至稳压范围以下的负载转换期间监控 TL431/OPTO 反馈电压。 请确保 TL431/OPTO 具有足够的能力来保持 TL431上的正确偏置、并确保 TL431/OPTO CTR 正在工作(在轻负载期间)以下拉 FB 引脚。  可通过次级侧上的 R27和初级侧上的 R25来调整 CTR。

    此外、如果您可以使用网络分析器、那么您能否测量开环增益/相位并共享波特图?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    是的、我们监控的 TL431/光耦反馈电压没有问题。 我们还尝试调整 R27和 R25、但没有问题变化。

     此外、如果您可以使用网络分析器、那么您能否测量开环增益/相位并共享波特图?

    "没有。

    当我们施加输入电压24VDC 时、该时间产品输出电压自动设置为21VDC、不超过21VDC、 并且开关波形(主 MOSFET)跳过某个持续时间 、那么我们需要将电位器的最小值调整 为小于21VDC、直到完全开关启动、然后我们可以将电位器调整为24VDC。

    连接了一些波形、请检查一次。

    此致、

    维韦克

    e2e.ti.com/.../4503.Waveforms.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极驱动振幅不正确并且正在崩溃? 无论 PVDD 上的直流振幅是多少、这都应该是输出栅极驱动脉冲的振幅。 检查 OUT 和 VGS 之间的栅极驱动。 MOSFET 可能会损坏?

    我还建议订购 UCC2897A EVM 、以便您测量和观察正确波形应如何显示。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极驱动振幅不正确并且正在崩溃?

    -是的,背后的原因是什么? 为了解决这个问题、应该进行哪些更改?

    检查 OUT 和 VGS 之间的栅极驱动。 MOSFET 可能会损坏?

    -MOSFET 正常,请参考脉冲和 VGS 脉冲。

    为了匹配 PVDD 电压和主栅极电压、我们必须在原理图中进行哪些更改?

    当我们增加输出负载电流时、我们已经注意到主栅极脉冲也会增加、那么这是否正常?

    此致、

    维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Vivek、

    您无法按照您显示的波形驱动 MOSFET。 振幅仅达到~4V、它不是"脉冲"波形。 MOSFET 损坏或内部 UCC2897A 栅极驱动器损坏。 请订购 EVM 并使用它来了解正确的波形是什么样子。

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Vivek、

    您是否订购过 UCC2897A EVM? 将此与您的设计进行比较是进行调试的最佳途径。 针对 ZVS、效率等优化转换器是一回事、但转换器需要在您预期的线路/负载范围内运行和调节。 您的转换器未在轻负载下进行调节这一事实向我表明您存在反馈问题、该问题可能与您的栅极驱动"脉冲"有关、而示波器图片中的该脉冲不会显示为脉冲。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve 先生:

    您是否订购过 UCC2897A EVM?

    -否

    我们正在原型板级调试以发现问题。 根据计算结果对反馈以及其他组件进行微调。

    与同一 WEBENCH 设计值相同、电路板无法正常工作。 我们现在 还将参考应用手册计算和相关的设计参考。

    在反馈时、我们检查了所有可能的更改、但结果不会改变。

    此致、

    维韦克·帕拉布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Vivek、

    在此处订购 UCC2897A EVM。 使用它来比较和了解栅极驱动器必须是什么样的以及反馈是如何工作的。 遵循 此处 UG 中的 EVM 原理图 以正确设置反馈。 我将关闭该主题。 感谢您通过 E2E 进行连接、如果您有其他问题或需要支持、请打开新的 E2E 主题。

    此致、

    史蒂夫·M