This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54JA20:无外部偏置时的运行限制

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210139/tps54ja20-operation-limits-without-external-bias

器件型号:TPS54JA20

团队、

我的客户无法使用外部偏置电源。 如果输入电压降至4V 以下、SVR 将保持运行多长时间?

标称 Vin = 5V..12V   、但它可能会短暂下降至3.xV (下降期间的最大电流为1-2A)

数据表显示无外部偏置时的最低输入电压为4V。
Vin 和 VCC 的 UVLO 低于3V。
SVR 是否在触发 Vin 或 UVLO 或触发 Vout UVP 之前运行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难估算最小输入电压、但它将低于4V。   

    这将取决于输出电流、开关频率、连接至 VIN 和 PGND 的 PCB 布线尺寸以及 VIN 的测量位置。   

    VIN 下降 UVLO 阈值为2.15V。  VCC 下降 UVLO 阈值为2.77V。

    VCC 从 VIN 生成。   线性稳压器、并 具有从 VIN 到 VCC 的

    在2mA 负载为不进行开关时、线性稳压器的压降电压为27mV。

    当是2mA 的3倍至5倍时的 ICC 电流消耗、请参阅图8-13、具体取决于开关频率。

    我估算出频率为1000kHz 时、压降电压为~135mV。

    最大下降 VIN 电压将为2.77V + 135mV = ~2.9V、并由 VCC UVLO 触发。    

    如果输出电压为2.5V 或更低、则器件应在低至2.9V 的电压下工作、假设 ENABLE 引脚电压大于1.27V。  

    当输出电压高于3.3V 时、UVP 将禁用器件。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的详细答复大卫!