This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:軽負荷時の動作について μ A

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207644/lmr23610

器件型号:LMR23610

軽負荷での使用(@15uH 75mA)想定しています。

常時軽負荷状態となる使い方をしますが、DCMモードでのリップル電圧算出式はありますか?

また、常時軽負荷で使用時はリンギングによる高周波ノイズ、負荷応答の悪化が考えられますが、他に考慮すべき点はありますでしょうか?

以上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yuta

    您可以使用英语吗?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yuta

    我现在将关闭该主题。 如果您有其他问题、可以自由重新打开此文件。

    谢谢!