This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:输入电压增大时从稳压器观察到的负载可闻噪声

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206728/lmr23625-load-audible-noise-observed-from-the-regulator-when-input-voltage-is-increased

器件型号:LMR23625

在我们的器件中、我们使用器件 LMR23625CDDAR 作为宽输入稳压器、该稳压器从负载突降保护电路获取输入、然后将输出提供给电池充电器 IC。

为了进行合规性测试、我们为器件的输入端提供高达36V 的电源。 在该测试期间、当我们提供大约31.6v 电压时、我们观察到来自  LMR23625CDDAR 方向的嘈杂声。

只有当我们超过这个限制时,我们才会观察到声音!.

下面是来自负载突降保护 IC (31.6v)的 LMR23625CDDAR 的输入波形。

还提供了下面的 IC 电路原理图。

噪音这么大的原因可能是什么? 请就如何消除声音提供您的意见!

此致、

阿格内亚 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aagneya

    第一个图像是 Vin 波形、对吧? 您能否介绍一下为何使用大约3kHz 的 元件?  

    可闻噪声范围为20Hz~20kHz。 我认为这可能就是为什么会有很大的噪声。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aagneya

    我现在将关闭该主题。 如果您有其他问题、可以自由重新打开此文件。

    谢谢!