This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:TPS61196动态调节最大电流

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210472/tps61196-tps61196-dynamic-adjust-max-current

器件型号:TPS61196

您好  

我们的产品需要支持调节 LCM MAX 的亮度以适应不同的条件(室内或室外)。

例如,LCM 的亮度在室外为1000尼特,在室内为800尼特。

TPS61196是否支持动态调节最大电流?

此要求的任何硬件权变措施。

埃德加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    我认为 TPS61196不能满足此类需求、因为它的最大电流由外部电阻器设定。

    您的 EE 有一个与 I2C 接口通信的 MCU 吗? 我认为这些 LED 驱动器可以通过寄存器设置最大电流、从而满足这一要求。

    Br

    帕特里克