This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404软启动问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209568/ucc256404-ucc256404-softstart-issue

器件型号:UCC256404

您好,我有 UCC256404的软启动问题(适用于1500W 24V/62.5A)。 高/低侧栅极信号有时会 在软启动阶段之后停止。 导致此问题的可能原因是什么?

CH1低侧栅极 ;CH2:FB 引脚

CH3:高侧加特;Ch4:LR 电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试移除 LL/ss 引脚上的上部电阻器。 这会将突发模式阈值设置为最小值(0.2)。 看看这是否改善了这种情况。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Manikanta P:您好!

    如果移除 LL/ss 引脚处的上部电阻器、是否会影响软功能? 我有很多次调整软启动然后损坏 LLC MOS ,所以我需要确保这种方式是安全的。 然后、我尝试两种方法来解决这个问题(1.增加软启动时间2.derease 反馈电容器)
    现在我有另一个问题. 谐振电流将突然增加。 但软启动开关频率下降平滑。
    是否有改善此问题的建议? 我尝试增加软启动时间、但如果软启动时间长于输出电压上升时间。 它将会共源共栅输出电压过冲。

    CH1:低侧栅极

    CH2:FB 引脚

    CH3:高侧栅极

    CH4: 谐振电流

    图1 (LL/SS= 220nF,309K/140K)

    CH1:低侧栅极

    CH2:FB 引脚

    CH3:输出电压

    CH4: 谐振电流

    图2 (图1 (LL/SS= 330nF,232K/100K)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Manikanta P:您好!

    如果移除 LL/ss 引脚处的上部电阻器、是否会影响软功能? 我有很多次调整软启动然后损坏 LLC MOS ,所以我需要确保这种方式是安全的。 然后、我尝试两种方法来解决这个问题(1.增加软启动时间2.derease 反馈电容器)
    现在我有另一个问题. 谐振电流将突然增加。 但软启动开关频率下降平滑。
    是否有改善此问题的建议? 我尝试增加软启动时间、但如果软启动时间长于输出电压上升时间。 它将会共源共栅输出电压过冲。

    CH1:低侧栅极

    CH2:FB 引脚

    CH3:高侧栅极

    CH4: 谐振电流

    图1 (LL/SS= 220nF,309K/140K)

    CH1:低侧栅极

    CH2:FB 引脚

    CH3:输出电压

    CH4: 谐振电流

    图2 (图1 (LL/SS= 330nF,232K/100K)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您不能使用功率超过1kW 的 LLC 半桥拓扑。 如果仍处于评估阶段、则可以尝试在此应用中使用相移全桥拓扑(UCC28950数据表、产品信息和支持| TI.com)。

    CH1低侧栅极 ;CH2:FB 引脚

    CH3:高侧加特;Ch4:LR 电流

    [/报价]

    控制器将进入突发模式。 因此、移除 LL/SS 引脚上的上部电阻器会使 BMTL 为 0.2、这是最低值。

    此外、您可以减小较低的 VCR 电容器值、以避免突发模式。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    客户通过邮件与我讨论过,因此可以关闭此帖子。

    谢谢。