This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138ALLCEVM150:输出直流电容器组的大小

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138ALLCEVM150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208149/ucd3138allcevm150-sizing-of-output-dc-capacitor-bank

器件型号:UCD3138ALLCEVM150

您好!

参考 UCD3138ALLCEVM150原理图、有几个 SMD MLCC 电容器作为电容器组的一部分放置。

您能否说明这些 MLCC 电容器(C50、C53、C54、C55、C68)的作用 电解电容器之外还存在哪些寄生元件?

如果是、请提出有关在输出侧选择这些 MLCC 电容器的具体要求?

谢谢。

普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    这些电容器的表现方式为高频滤波器。 至于选择、则取决于您对输出纹波的要求。

    此致、

    许美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请说明它是取决于直流母线电容的输出电压纹波还是交流电流纹波?

    我想澄清一点、因为还存在输出电解电容器。 请证明存在这些 MLCC 电容器是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Pratik、您好!

    它是输出电压纹波。 如果没有这些电容器、可能会出现高频纹波。

    此致、

    许美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定

    感谢徐美的支持。