This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25300:SW 引脚短路保护

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204676/bq25300-short-circuit-protection-for-sw-pin

器件型号:BQ25300

SW 引脚是否具有短路保护? (SW 引脚至 GND)

如果是、请告知我有关保护功能的详细操作说明。

(这些功能是否类似于电池短路保护?)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    充电器具有 9.3.4.1.3输入电流限制和9.3.4.1.4逐周期电流限制。 如果过热、器件可能会热关断(9.3.4.2热调节和热关断)。  

    电池短路保护不适用于 SW 至 GND 短路保护

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,宁

    感谢您的回复。

    总之、SW 引脚是否没有短路保护?

    如果 SW 引脚短接至 GND、是否有可能损坏?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    SW 引脚短接至 GND 不存在直接保护。  

    一般来说、如果发生过流和/或过压、器件可能会被损坏。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,宁

    感谢您的回复。

    我记得上一主题、它被描述为"防止 SW 和 BAT 与 GND 短路造成损坏的保护"。

    SW 引脚是否具有保护功能是正确的?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181832/bq25300-short-test-data

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    我们将进行检查并回复给您。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    该报告显示、当 SW 对 GND 短路时未损坏器件。 这表明 IC 保护功能(逐周期电流限制等)在这种故障情况下是有帮助的。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    感谢您的答复和确认。

    当 SW 到 GND 短路和峰值电流变得过高时、这种情况是否有可能损坏?

    是否损坏取决于 bq2530的规格和峰值电流、是否正确?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    一般来说、过压或过流事件可能会损坏器件。

    谢谢。