This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520高侧出现异常行为

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209188/ucc21520-strange-behavior-on-the-high-side-of-ucc21520

器件型号:UCC21520

大家好,

我使用 UCC21520驱动半桥三相 MOSFET 电路(控制电机)、但那里发生了一些问题。

首先、我不要将驱动器 UCC21520连接到半桥三相电路。 高侧和低侧的信号都是完美的。  

当我将 驱动器 UCC21520连接到半桥三相电路时、信号看起来很奇怪。 (如下图所示)

黄色信号为低侧、紫色信号为高侧。

有人可以帮我吗? 谢谢!

潘  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phan、您好!

    如何为高侧输出提供电源? 您需要确保它可以提供高于高侧电源的+12V。 您是否使用自举电路?
    另一种方法是使用隔离式电源。

    看起来您可能使用固定的12V 电压来驱动栅极。 当开关打开时、源极电压升高、其 Vgs 降至低电平值。

    您能否发送一张您的电路原理图图片?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!  

    感谢您的答复。

    我有一个 Rboot = 2.2 Ω、Cboot = 1uF 的自举电路。 这是我的原理图:

    由于我将电源设计为由低侧和高侧共享、因此我无法使用 隔离式电源。  

    祝您度过美好的一天!

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!  

    我想我将添加一个二极管自举并替换 Cboot = 10uF。 你对我的看法有何看法?  

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phan、您好!

    您不能为高侧和低侧使用同一个电源。 电源电压必须始终高于其所驱动的开关的电源电压。 在低侧、源极对地短路、因此+15V 将始终足够高。 在高侧、源极与开关节点短路、当低侧闭合时、该节点为0V、但当高侧开关闭合时、该节点应处于高压。 我认为这是问题所在。 如果将 R31和 R76替换为指向 VDDA 引脚的二极管、则将创建自举电源。 我找到了有关自举电源的文章: https://www.ti.com/lit/ml/slua887/slua887.pdf 这是一种确保驱动器始终由15V 电容器供电(其接地端短接到开关节点)的方法、同时允许+15V 电容器按需浮动至15V 以上。

    一侧的开关节点已连接一个电容器、该电容器的充电电压高达15V。 通过在电容器和15V 电源之间放置一个二极管、可以在开关节点电压增加时使该电容器电压高于15V。 电容器需要足够大、以便在整个占空比期间为驱动器供电、然后当开关节点再次接地短路时、该电容器将重新充电。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    感谢您的答复、

    我将使用2.2 Ω RES 和二极管自举替换 R31、R32和 R76。  

    如果提供给2个 MOSFET 之间的钳位的电压(下图中的 HV DC-link)为60V、Cboot 电容器是否需要高于60V? 无法访问您提供给我的文档的链接。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phan、您好!  

    以下是一个计算器工具、我的同事将其整合在一起、用于帮助您计算自举组件值: https://www.ti.com/lit/zip/sluraz5 您可以访问这一个吗?

    电容器上不应有60V 的电压。 它只能充电至 VDD 0.7V (二极管压降)= 14V。 当高侧开关闭合时、SW 将为60V、VDDA 将为60+14V。 二极管可以阻断60V。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    我想我的问题已经解决了。 我将在下一个工作日修复该电路、并将反馈发送给您。

    感谢您的支持、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    感谢您的支持。 我的问题已解决。 结果是:紫色是引脚 G (高侧 MOSFET)和 GND 之间的信号、黄色是引脚 G (低侧 MOSFET)和 GND 之间的信号。

    谢谢、此致、