This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:学习周期-更新状态未从05更改为06

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ27Z561, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185114/bq27z561-r2-learning-cycle---update-status-is-not-changing-from-05-to-06

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561、EV2400、 BQSTUDIOGPCCHEM

Hello 支持、

我正在使用385mA 3.8V 锂聚合物电池。 电池数据表附在下面。 我使用 Bq27z561电量监测计和 EV2400来执行学习循环。

到第4步、所有标志均按照 Technical Ref 进行设置。 更新了 bq27z561和 Qmax 手册。 在释放 Ra 表的第五步中、更新状态未更改。 我还观察到一种意外行为、即休息标志是在完全放电后设置的。  即使 在 RELAX 周期之后、Update 状态也未更改。  

问题:-最后一个放电周期错误-更新状态未更改为0x06

您能 指导我解决这个 问题吗?

e2e.ti.com/.../GRP333736_2D00_3.8V_2D00_385mAh.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    VOK 位是否清零? 还要检查蓄电池是否放电至接近 C/5速率(以及介于 c/10和 c/5之间)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、VOK 位被清零。 该速率精确到 c/5。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    速率必须介于 c/5和 c/10之间。 即使在设置了精确速率后、始终会有一些变化、因此速率是否可能超过 c/5、从而未发生更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、我已检查日志、并且速率低于 C/5。 此外、还有一种 意外行为、即在完全放电后设置了 REST 标志。 VOK 当时很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经再次启动放电周期、但这次未设置 VOK 位。 FC 位未清除。 放电开始时没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可能有助于收集日志并将其发布在此处进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在此处分享新学习周期的日志。

    在这里、在第一个充电周期中、我已经校准了电流。 电流存在显著差异。 电源显示151、而 Bqstudio 显示195。  

    在下一步中、Bqstudio 在我的电池半放电时设置 FD 和 REST 标志。 第一次 QMax 更新为329mA H. 电池的设计容量为385mA H.  

    同样、该学习周期 Ra 表未更新。  

    e2e.ti.com/.../log_5F00_step1_5F00_11_5F00_01.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    1.使用万用表测量电流。 它应该与 bqStudio 报告的内容匹配、否则校准不正确。 确保在运行学习周期之前获得准确的电流读数。

    2.对于一个385maH 的电池,77mA 和38.5mA,但是日志中的放电电流更是 tan 190mA。 这将需要纠正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    感谢您的回复

    对于第一个放电步骤、放电率是否需要介于 c/5到 c/10之间? 因为四步之后、一切都正常。 但在最后一个放电步骤(我已将放电电流设置为 C/6 (65)))中、它不会更新 Ra 表。  

    此外、在任何学习周期步骤中、EDV 位都未设置。  

    您能告诉我电池的 TD 电压值吗? 我已在本主题前面附加了数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经在第一步中设置了放电率 c/5。 但现在我在第一步中得到了相同的误差。  在完全放电 occur.e2e.ti.com/.../log_5F00_17_5F00_01.log 后刚刚设置了 REST 标志  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    问题的根源似乎是电量监测计对电流的读取错误。 当您再次运行它时、问题是否得到了纠正?

    如果在放电后立即设置 REST 标志、则这通常意味着电池以极低的速率(通常小于<c/10)放电。

    这种电池的终止电压看起来为3.0V。 您能否为电池发送 GPCCHEM 报告? 或者、如果您未使用 GPCCHEM、请告诉我该电池的 chemID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电量监测计对此时间的电流读数进行了准确测量。

    您可以在日志中看到、我已将放电率设置在 c/5和 c/6 (72mA)之间。  

    是的、当电池电压低于3V 时断开负载。

    这是 GPCCHEM 报告。 我的电池是锂聚合物电池、因此、我已经考虑了锂离子电池的 误差最低的 CHEMID。 电池的 CHEMID 为1637。

     e2e.ti.com/.../6180.GPC_5F00_report.txt 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    最好的配合是化学 ID 3266。 我建议您使用它、除非电池制造商提供了有关不应使用它的具体数据/原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shirish

    它与电池的化学细节不匹配。 3266是 LiMn2O4、我的电池是锂聚合物电池。 那么、我们可以将3266用作电池吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 LiMn2O4是一种锂聚合物化学物质、但我没有引述它。 我会与电池制造商进行核实。

    最接近的匹配将提供最佳结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否从电池制造商那里获得了任何更新?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    我想您会误解我的意思。 您需要咨询电池制造商。 我们建议使用最接近的化学物质

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    在学习周期的第一步中、当前 速率是多少? 是 c/2还是 c/5?  

    我阅读了学习周期应用报告。 但没有找到步骤1的任何特定放电率。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    放电率应介于 C/5和 C/10之间。 大约 C/7很好。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    这次、我将电池放电率设置为 C/6、但出现了同样的问题:在对电池放电时设置了 REST 标志。 我将共享寄存器标志的日志以及 SS。  

    放电率为67、接近 C/6。  

    使用 C/2速率时、在学习周期的第一步未检测到问题。 但是、在第五步中、更新状态不会从05更改为06。

    第二次使用较低的放电率时会遇到同样的问题。 您能指导我完成学习周期的正确步骤吗?

    e2e.ti.com/.../41462.GPC_5F00_report.txte2e.ti.com/.../Learning_5F00_cycle_5F00_logs_5F00_01_5F00_03.log

    e2e.ti.com/.../ChemID_5F00_logs_5F00_23_5F00_02.log

    e2e.ti.com/.../log_5F00_gg_5F00_01_5F00_03_5F00_2023.zip

    此外、 请 告诉我该电池的以下参数值。

    • DSG 电流阈值
    • CHG 电流阈值
    • 停止电流
    • 术语收尾电流

    如果我必须小心谨慎以避免此问题、则还需要其他参数。  

    连接以下电池数据表。

    e2e.ti.com/.../7282.GRP333736_2D00_3.8V_2D00_385mAh.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    gg.csv 文件仅适用于更新状态0x04。 0x05置1时是否具有数字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用放电率 C/6时、我在第一步中遇到的其余位设置问题。 当在学习周期的第一步中使用 C/2放电率时、更新状态不会从0x04变为0x05。  

    e2e.ti.com/.../log_5F00_LC.zip 

    另外、能否验证化合物 ID?我的锂聚合物电池拥有最匹配的5800 (Li-Mn2O4)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    对于化学 ID 匹配、是在没有使用电池的情况下记录的日志和可能干扰电池特性的保护器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不使用和保护器而获取的日志可能干扰电池特性

    日志是在没有保护器的情况下获取的。

    这是一个 zip 文件、其中包含更新状态日志、更新状态从0x05更改为0x06。

    e2e.ti.com/.../Battery_5F00_logs_5F00_LC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    对数在电压下降到终止电压之前结束。 这看起来像是没有更新的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉。 我向您发送了不正确的日志文件。 我正在共享新的日志文件、其中 RDIS 位是在第二个放电周期中设置的。

    放电-张弛

    e2e.ti.com/.../5504.Log_5F00_LC_5F00_step1_5F00_discharge.log

    充电-放松-放电

    e2e.ti.com/.../8802.Log_5F00_LC_5F00_step3_5F00_charge.log

    在这里、RDIS 位是在放电周期时被置位的、因此我终止了记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明天会检查日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    放电日志的第一行的 FCC 值过高。 电量监测计在放电前是否复位? 在充电/放电和循环之间不得断开电池。

    日志中有短暂的电流+和-3mA 脉冲。 这些可能会导致您的问题。 在放电日志中、您会注意到、即使在放电开始之前、RDIS 也会在第3个样本上设置。 这与-3mA 电流一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RDIS 的变化是由于 RESET 命令引起的。 我已在开始学习周期之前开始记录(在发送 GAUGE_EN 和 RESET 命令之前)。  

    此外、 BQ27z561 EVKit 未连接任何器件、Bq Studio 仍会显示3和-3 mA 电流。 该差异也会在放电和充电周期中持续显示。 就像放电电流是-67mA 一样。 但在日志中可以看到-63mA 和-70mA。

    您能告诉我、这种区别显示了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    该监测计的测量精度比3mA 更高、因此必须存在一些其他电流。 断开负载和充电器与监测计的连接、然后查看是否仍然看到杂散3mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    我已经尝试了所有情况、移除负载和充电器、我仍然获得+3mA 和-3mA 电流、我还清除了 bq27z561模块上的焊剂(可否让我导致问题发生)。 但仍获得电流噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jainam 您好、

    我建议您测量感应电阻器上的电压、看看您是否看到与此相同的噪声