主题中讨论的其他器件:BQ27Z561、EV2400、 BQSTUDIO、 GPCCHEM
Hello 支持、
我正在使用385mA 3.8V 锂聚合物电池。 电池数据表附在下面。 我使用 Bq27z561电量监测计和 EV2400来执行学习循环。
到第4步、所有标志均按照 Technical Ref 进行设置。 更新了 bq27z561和 Qmax 手册。 在释放 Ra 表的第五步中、更新状态未更改。 我还观察到一种意外行为、即休息标志是在完全放电后设置的。 即使 在 RELAX 周期之后、Update 状态也未更改。
问题:-最后一个放电周期错误-更新状态未更改为0x06
您能 指导我解决这个 问题吗?