This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS652510:用于 Spartan 7 FPGA 的 PMIC

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS652510, TPS65261, TPS65261-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208854/tps652510-pmic-for-spartan-7-fpga

器件型号:TPS652510
主题中讨论的其他器件: TPS65261TPS65261-1

您好、专家!

我们的客户 将使用 Xilinx 的 Spartan 7 FPGA 作为控制器件。  对于其电源(1V、1V8和3V3)、他正在考虑使用 PMIC、而不是3个转换器。 PMIC 的输入电压为 VIN=12V 、每个输出的估计消耗如下:0.7A@1V、0.2A@1V8、0.3A@3V3。  

最好通过外部无源硬件(R、L、C)来实现 PMIC 配置、而不是通过 I2C/类似工具进行编程。  
因此、他在我们的网站上看到了器件  TPS652510。 TPS652510是否适合于 Spartan 7电源?  
否则、如果您可以根据 Spartan 7的要求建议其他 PMIC/器件为 Spartan 7供电、我们将不胜感激。

希望您能帮助我们。 谢谢你。

此致、
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    感谢您的联系! TPS65261将是一款合适的器件。   4.5V 至18V 输入电压、3A/2A/2A 输出电流三路同步降压转换器 它具有从250kHz 到2MHz 的可调时钟频率、自动加电/断电序列。 用于 PSM 模式的 TPS65261和用于 FCCM 模式的 TPS65261-1。

    我可以认识客户和 EE 吗? 他们有其他要求吗?  

    谢谢、请告知我们您的任何更关切。  

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    感谢您的答复。 请参考注释以了解客户信息。 我还想问一下"Ee"是什么意思吗?

    同样关于 TP65621、每个降压转换器可提供3A/2A/2A 的最大电流。 能否配置最大电流? 我们之所以向您提出这个问题、是因为客户对输出电流的要求低于最大值0.7A/0.2A/0.3A、他认为他可能会因为效率低下而遭受热量损失。
    请说明一下这个问题吗?

    此外、是否有工具可以根据 客户的要求配置/模拟 TP65621?

    BRS、
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    感谢您的笔记。 此处的 EE 表示终端设备。  

    是的、您可以将其配置为3/2/2A。 如果您在轻负载时需要更高的效率、您可以选择 PSM 模式(TPS65261)、该模式通过降低轻负载时的开关损耗来提供高效率。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Lucia:

    是的、您可以将其配置为3/2/2A。 如果您在轻负载时需要更高的效率、您可以选择 PSM 模式(TPS65261)、该模式通过降低轻负载时的开关损耗来提供高效率。
    -
    对不起误解。  客户要求为 0.7A@1V、0.2A@1V8、0.3A@3V3。 他想知道能否将 3A/2A/2A 配置为 0.7A/0.2A/0.3A。

    此致、
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    是的、他可以配置0.7A/0.2A/0.3A。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、  

    我将首先关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请重新打开。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    非常感谢您的回答。 在这种情况下、我将 TPS65261考虑在内。
    我还有疑问、PGOOD 信号是一个开漏输出。 当一切正常时、它会给出一个高水平。 PGOOD 提供哪种电压? 它是否以 V7V 为基准?


    谢谢、此致、
    格拉;d

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    建议在10kΩ 和100kΩ 的值之间使用一个上拉电阻器来连接到电压源。 您还可以参考用户指南中的建议。  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚