This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:如何设置 TPS55288的电流

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS65982DMC, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203963/tps55288-how-to-setting-the-current-of-tps55288

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: TPS65982DMCTPS65988DK

您好、TI 团队、

我们的 Thunderbolt 4对接项目正在使用 TPS65988DK+TPS65982DMC+TPS55288、但 new 对当前设置存在一些问题。  PDO 设置为20V/4.9A、 我们发现 它 在加载5.22A 后才能受到保护、但我们需要在5A 以内对其进行保护。  我可以 知道 在哪里 设置它吗? 对此、您能给我们一些建议吗?

TPS65988DK 配置页面如下:

 方框图如下所示:

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    感谢您联系 E2E。

    1.您能用原理图和布局文件回复吗?如果有些客户信息是私人信息,您可以通过电子邮件发送给我。

    2.您写入 ISP-ISN LIMIT 寄存器的值是什么?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

     

    我们三周没有看到您提供的更新、 我现在结束此主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    此致、

    布莱斯