This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:未在高于~6V 的输入电压下启动

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203581/tps55288-not-starting-up-with-input-voltage-higher-than-6v

器件型号:TPS55288

我将看到在输入电压高于5.8V-6V 时 TPS55288无法启动的奇怪行为。 在5V 运行的正常条件下、该器件运行良好、我能够动态地调高/调低输出电压并上拉至2A。

在应用中、我们预计输入电压会发生变化(即由于 USB-USB PD 协商)。 正常运行范围为5V 至15V。

我有两个测试用例:

  • 以大于6V 的电压启动:失败且 FW 无法在 I2C 总线上找到器件
  • 以5V 电压启动,然后缓慢增大输入电压至>6V:失败。 如果输出开启、则它将关闭、但无论输出开启/关闭如何、器件都不再响应 I2C 事务

现在、奇怪的是、如果我将电压降低到~5.7V 以下、器件再次开始在 I2C 总线上响应!! 对于上述情况2 (以5V 电压启动)、所有 I2C 寄存器均复位为默认值。

我还尝试扫描总线以获取器件可能接受的第二个 I2C 地址0x75、但该地址也没有响应。

我仔细阅读了数据表、我要回顾的是第7.3.1节中的内部 VCC 源选择、具体是因为其中列出的阈值值与我观察到的故障电压电平相匹配。

什么情况可能导致稳压器停止运行? 在5V-15V 的输入电压范围内使用内部 VCC 是否可以?

更多注意事项:

  • EN/UVLO 连接至 VIN 高电平
  • 补偿需要稍微调整一下、但由于即使在稳压器关闭时也会出现问题、我认为这与它无关(我在另一个论坛帖子上读到过不正确的补偿可能会导致启动问题)。
  • MODE 引脚连接至低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您联系 E2E。 我有一些问题需要先确认、请参阅以下内容:  

    1.我是否知道应用程序的使用? Type-C PD 充电器? 对接?

    [报价 userid="555146" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203581/tps55288-not-starting-up-with-input-voltage-higher-than-6v "]

    在应用中、我们预计输入电压会发生变化(即由于 USB-USB PD 协商)。 正常运行范围为5V 至15V。

    [/报价]

    2. TPS55288的输入电源是什么? 您可以向我显示任何方框图或原理图和布局吗?

    3.内部 VCC 稳压器的输入电压可以超过5V-15V

    [quote userid="555146" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203581/tps55288-not-starting-up-with-input-voltage-higher-than-6v 是否可以在5V-15V 的输入电压范围内使用内部 VCC?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    在回答您的问题时、我意识到我对输入做了假设。 我使用电源进行测试、但有一个串联的 PD 控制器。 总之、我意识到了问题是 PD 控制器未配置并关闭电源、而不是 TPS55288自行关闭。

    感谢您提出一些指点性问题。 有时您会过于关注某些内容、因此最好能有一个全新的视角。

    现在我看到另外一个结果:我已禁用电流限制(首先清除屏蔽、然后是电流限制使能位)、但当我拉取的值大于400mA 时、输出将关闭并重新启用电流限制。 我很确定补偿已关闭、需要进行调整、但电流限制是否可以正常重新启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的反馈。 很高兴电源的根本原因已经成立。

    您能否在一张图片上捕获 Vin、Vo、SW1、SW2和电感器电流的波形? 您现在使用哪些补偿参数? 但是、即使补偿效果不佳、也不应重新启用电流限制。

    我看到您在5V 电压下成功拉取了2A。 有什么区别吗?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

     

    我们三周没有收到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

     

    此致、

    布莱斯