This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782EVM-030:使用串联导通 MOSFET 连接 USB 接收器

Guru**** 2519180 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, TPS55288, LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205617/ucc28782evm-030-using-a-series-pass-mosfet-to-interface-with-usb-sink

器件型号:UCC28782EVM-030
主题中讨论的其他器件:TPS55288、UCC28782、 LMG2610

您好:  

在上述 EVM 中、有一个由 Weltrend 的 WT6636控制的串联导通 MOSFET。

出于很多原因、我们的配置是不同的-我建议的 USB C PD 接收器连接方法不使用该串联导通 MOSFET -因为当您使用 TPS55288作为接口时、这是多余的。 当然、这假设 WT6636的编程不同。  

我确实担心、虽然我没有看到任何与 USB C PD 规范相关的内容、但我可能还不了解系列测试的所有需求。

以下是使用由 WT6636控制的 TPS55288连接时可以假设采用或不采用串联导通 MOSFET 的情况

#1 Opon 交流连接,我们的应用中的 UCC28782模块,打开以获得24V 的输出。 这就是我们在应用程序中设置 UCC28782的方式。

#2 TPS5588由于 I2C 未激活而保持关闭。 VREF 为0、VBUS 为0、这是 USB C PD 接收端上的 VSafe0。

如果连接了用电器件、则即使存在串联导通、也不会发生冲突。 在此状态下、WT6636始终不会打开开关。 如果接收端预先存在电压、串联导通体二极管将使得开关状态开/关无关紧要。

#3 WT6636不控制我们的 UCC28782模块。 。 但是、ACF 的 Vout 连接到 WT6636的偏置。

WT6636编程为在偏置时通过 C1-C2运行、其算法满足启动对话框的 USB C 要求。  

# 4 VBUS 可以更改为 Vsafe5V 如果连接对话框允许它 这样做。 WT6636控制 TPS5588:因此它可以编程为将 VBUS 置于 Vsafe5。 同样、额外的开关不会产生 TPS55288输出无法完全满足的这种状态。 无论用电器件是什么。

当 WT6636决定打开开关以在器件上应用 VBUS 时、相同的功能明显由其对 TPS55288的控制来实现。

#5另一方面,根据第2条,WT6636无法控制接收设备在连接时是否高于5V。 连接 TPS55288后、这不会造成任何问题:WT6636实际上可以在将 TPS55288设置为输出任何电压之前检测到 VBUS 情况、但它可以通过保持 TP55288关断来使 VBUS 处于任何灌电流器件的预先存在值。 VOUT 引脚可以具有任何值:24V 输入禁止上部 TPS55288开关体二极管将两者隔离。 WT6636不能:如果它正在控制 UCC28782。

#6硬复位时-尽管存在状态变化,但基本上被描述为与软件相关的复位:这种更改对于串联导通开关的体二极管根本没有任何帮助。 无论软件指示相应的状态、由 TPS55288控制的效率远高于"放电"、因为 TPS55288的 VOUT 处的"0"将像开关一样对灌电容器进行放电。  

#7最后、这种采用 TPS55288的设置可提供比控制串联导通开关更好、更有效的 VBUS 斜升、而在该模式下、串行导通开关可能被视为线性器件。

为什么要切换? USB C 规范中的哪一项具体表示它的用途?

使用 TPS55288和效率较低的模块容易发生故障、而使用设计强大的模块则需要付出一定的成本。 特别是、如果您要使用65W 及以上的更高功率级别应用、

当然、我们需要另一个编程的 WT6636。 或者更喜欢我们可以编程的...一个由 TI 提供来替代。  

使用 LMG2610而不是需要~20个器件的分立式 GaN、这是我们采用这种方法的一个重要原因:我们的方法预计不会容易发生故障、可修复...与当前趋势一致。

欢迎提出任何意见。  

-r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    感谢您在此提供大量详细说明。

    1.我对 MOS 了解不多、可能是用来阻止前置级电压进入 VBUS、除非 PD 允许。 您可以在新的 E2E 主题中向 UCC28782团队索要更多相关的参考设计注意事项。

    2.对于 TPS55288、我看不到其他客户这样使用它、因为在您写入输出使能寄存器之前、此器件没有输出。

    3、我已经审阅了您在另一个主题中发布的原理图,发现有问题需要纠正,(1) EN/UVLO 引脚无法连接到 VCC ,因为在 EN 升高到 EN UVLO 上升电压以上之前没有 VCC ; (2)如果使用外部反馈、而不需要 C20、FB/INT 需要通过分压电阻器连接到 Vout。

    4.请说明应用和输入电压范围、输出电压范围、最大输出电流。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce:

    非常感谢您指出此处的问题。

    作为回应:

    #1:等待其他人在论坛上发表评论

    #2我们完全知道没有其他人用这个设计:虽然这样做的理由在我的"回复"中非常详细地提出了5分。 我希望其他人不会使用 我们的方案!

    事实上、我想知道一个同样出色但仅可在降压模式下工作的类似 TPS 器件、有没有?

    事实上、我们的方法更合乎逻辑! 以下是您关于写入 TPS55288的使能寄存器的问题的因果响应。 请注意、在插入此处假设的源 AC-时、UCC28782无条件地开始、以将输出设置为20.5V、而不是26、如下所示(为了回应关于 OVP-的趋势担忧、在现实中这不是问题)。 此输出连接到 WT6636、因此即使在 TPS55288响应之前就开始关闭、无需这样! 然后、WT6636开始运行其预编程代码。

    到目前为止、与 USB 规范没有矛盾。

    在与 C1/C2(D+,D-)设置的 USB C PD 对话时,它决定首先启用 TPS55288 ,然后根据需要设置 VBUS,默认设置为 Vsafe5。 或 Vsafe0、具体视情况而定。

    #3:感谢你指出这里的错误。 请参阅随附的更正。

     WT6636通过 I2C 根据程序设置 VBUS。 您是否认为 TPS55288仍然需要 FB 连接、正如您在此处所指示的?  由于 VBUS 可能是5V/9V/12V/20V、因此在这种情况下、分压器应该是什么?

    #4应用是 USB C PD 或适配器/充电器为任何 USB C 类型"接收"根据 USB C 规范。

     此部分的输入来自如前所述的 UCC28782模块。 其中固定为20.5V。

    从 VBUS 到 A 灌电流的最大输出电流为5安。

    因此、VCBUS 能够以最高效的方式提供5V、9V、12V (每个规格的最大放大器)、20V (每个规格的最大放大器) 5Amp (100W)

    UCC28782通过具有恒定输出电压的高效固定变压器实现最高效的功能。 我们的平面 xmfr -最好通过该方式使用。

    如有任何进一步的评论、请访问 appreciated.e2e.ti.com/.../WT6636F_5F00_TPS55288_5F00_230308corr.pdf、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    请查看我的评论、

    #1:等待其他人在论坛上发表评论

    ->你需要发布一个新的主题来询问这个问题,因为这个主题已分配给我。

    实际上,想知道一个类似的 TPS 部件,该部件同样好,但只能在降压模式下工作,是否有一个?

    ->由于 UCC28782的输出是20.5V、所以我认为降压转换器因为占空比限制很难将20Vo 转换为20Vin、但 TPS55288适合这个原因。 我不知道是否有具有 I2C 功能的降压转换器。

    #3:感谢你指出这里的错误。 请参阅随附的更正。

     WT6636通过 I2C 根据程序设置 VBUS。 您是否认为 TPS55288仍然需要 FB 连接、正如您在此处所指示的?  由于 VBUS 可能是5V/9V/12V/20V、因此在这种情况下、分压器应该是什么?

    [/报价]

    ->如果使用内部反馈、则不需要分压电阻器、FB/INT 引脚可通过将电阻器连接到 VCC 来用作故障指示引脚。

    ->关于原理图、(1)请对照 NMOS 器件型号;(2)建议使用 MODE 引脚的建议值来选择不同的模式;(3)建议在 PD 应用中使用 CDC 引脚进行电缆压降补偿;(4)建议 R18=15k、C22=4.7nF、C21=100pF。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯:

    非常感谢您提供这些详细建议。

    请注意、TI Us 和 Weltrend 之间往来的整套参数是关于不使用 NMOS。 如果您有 TPS55288、肯定不需要 NMOS。

    有一份 文档从我们的角度进一步了解原因。 请将您的 TI 电子邮件发送给我:我会随附该专有文档供您审阅。

    随后,接着发生了以下情况。  

    除了 CDC 之外、全部实现。

    TPS55288由 WT6636进行 I2C 控制。

    (或者最好使用 TI 芯片)

    因此我们没有 RFUP。 FBK 引脚用于故障指示。

    因此、我们必须对 WT6636或其等效设备进行编程、以设置寄存器05h、从而以离散的步长对其进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

    请发送至我的电子邮件 bryce-xun@ti.com

    TPS55288由 WT6636进行 I2C 控制。

    (或者最好使用 TI 芯片)

    [/报价]

    您可以发布一个主题、询问是否有适合此应用的 TI PD 控制器、我认为应该推荐一些产品以及参考设计。

    所以我们没有 RFUP。 FBK 引脚用于故障指示。

    是的、当 FB 用于指示时、FB 需要通过一个100k 电阻器连接到 VCC。

    此致、

    布莱斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、

     

    我们已经有2周没有收到您的更新、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    单击"已解决"按钮也有助于我们维护此论坛。

     

    此致、

    布莱斯