This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:关于 Simplis 模型中 LL 值的设置问题

Guru**** 2587335 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256301, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209459/ucc256301-about-the-setting-problem-of-ll-value-in-simplis-model

器件型号:UCC256301
主题中讨论的其他器件: UCC256302、UCC256402

团队成员好!

我对 simplis 模型中的 LL 值有疑问。

是电压值还是其他值?

它代表什么以及它如何影响仿真?

Br、

陈伟杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vic、

    有关在 simplis 模型中设置突发模式设置的信息、请遵循 UCC256301数据表中的第8.2.2.20节。

    如果您使用此模型进行初始评估、我们强烈建议使用我们的 UCC25640x 系列、与30x 相比、该系列的特性有了很大改进。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta P

    非常感谢您的回答。

    实际上、我已经使用 UCC256302设计并制作了一个示例。 最初、我使用 Simplis 进行了一些仿真、但还没有完全了解 LL/SS 器件。  仿真模型设置与 LL/SS 器件的实际乘积似乎存在一些差异。

    测试样本的当前结果表明、该器件工作正常、但仅在突发模式下有效。 对于这种情况、您有什么建议吗? 此外、出于测试目的、我是否可以直接将 UCC256302替换为 UCC256402?

    Br.

    国际中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vic、

    UCC256302 可替换为 UCC256402。 我在下图中突出显示了这两个控制器的差异。 因此、您可以在这里看到差异很小。  请使用 UCC25640x 设计计算器查找有关控制器的新元件值。

     

     在402 simplis 模型中、突发模式的设置是直白的。 如果您在该设置方面仍然遇到任何问题、请告诉我。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikanta P

    非常感谢您的答复!

    我将尝试将 UCC256302更改为 UCC256402。

    如果出现新的问题、我将再次请您的团队提供帮助。

    再次感谢。

    Br.

    国际中心