This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:PWM 脉冲驱动能力

Guru**** 2584655 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95430, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209481/tps53681-pwm-pulse-driving-capability

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件:CSD95430

您好!
单个 PWM 输出信号可驱动多少个功率级(CSD95490、CSD95480等)?
有没有任何方法可以提高 PWM 脉冲驱动能力?

此致、
永井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagai、  
    我很快就会回到你的身边。  

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    您是否希望执行无源电流共享以使用单个 PWM 来驱动多个功率级?

    如果是、我们确实拥有支持有源电流共享的 CSD95430

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的推荐。

    我搜索了另一个线程、发现 单个 PMW 可以驱动高达4马力。

    但是、当我们测试 TPS53681 + CSD95480 x 4时、转换器无法启动、因为 PWM 不急、也没有全摆幅。

    是这样吗? 我担心  TPS53681的 PWM 功能。  单个 TPS53681 PWM 可以驱动多少 PS?

    此致、

    永井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagai、  

    我们建议使用 CSD95430功率级、因为它支持电流平衡。 此外、通常我们建议对1个 PWM 使用最多4个功率级。

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 非常感谢。

    此致、

    永井市