This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:bq79616支持多化合物 BMS 设计的功能:支持其他化学物质和必要修改

Guru**** 2598445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210287/bq79616-q1-capability-of-bq79616-for-multi-chemistry-bms-design-support-for-additional-chemistries-and-necessary-modifications

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

尊敬的 TI 专家:

bq79616能否在 BMS 设计中支持多化学物、从而实现在更改化学物质时只需要更新软件的通用解决方案?

您能否确认 bq79616 IC 是否能够在 BMS 设计中支持 NMC、LFP 和 LTO 等多种电池化学物质? 如果是、可能需要对软件或硬件进行哪些修改以支持这些额外的化学物质?

此外、在使用 bq79616支持多种电池化学成分设计 BMS 时、您能否提供有关最佳实践和任何必要测试和验证过程的指导? 例如、应为每种支持的化学物质考虑哪些具体参数、如何在 BMS 设计和测试过程中考虑这些参数、以确保实现适当的功能和保护?

谢谢。此致、

巴图汉·亚瓦索卢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    616的多化学物质电池的主要区别在于其电池电压范围和精度要求。 从616的角度看,差异不是很大,他们都支持. 从系统角度而言、您必须评估输入电池电压范围和相关精度是否与系统匹配、616是如何匹配的。 很多客户都在使用616为 NMC 或 LFP、 我不确定是否有客户设计 LTO、但从技术上讲616也支持它。 从软件角度来看、只有一个主要区别是 UV 阈值不同。  

    我想您不是在一个 BMS 中监控混合化学电池、而是仅设计一个通用的 BMS 来监控其中一个。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是的、我将使用 NMC 和 LFP。

    那么、如果我使用616设计 LFP 的 BMS、那么该工具还可以通过更改软件在同一硬件上用于 NMC 电池吗?  

    我是否理解正确? 如果是这样,它比我预期的更简单!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确!