This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:放电问题。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208956/bq77915-issue-with-discharge

器件型号:BQ77915

大家好、

此板可配置10S、13S 或15S 电池。 我使用10S 组合进行测试。 我所面临的问题是、当电池电压为35V (测试时)时、开路放电电压最初大约为20V、并随着时间的推移不断下降到12V。 当连接到电阻负载时、O/P 会关断。 我注意到的另一个问题是、放电和充电 FET 的 MOSFET 栅极上都有35V 的完整电池电压。 这是否正常? 充电输入显示35V 开路。 附加了原理图和布局。 请查看一下、如果有任何 questions.e2e.ti.com/.../BQ77915_5F00_BMS_5F00_Project_5F00_File_5F00_V3_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aiwin:

    每个 FET 的栅源电压是多少? 您还可以测量 PACK-到 VSS 电压吗?

    更正为"开路放电电压"。 您是指 DSG 引脚的电压吗? 或仅是 PACK+/PACK-上的电压。 测量此电压时、FET 是否处于打开状态?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Luis

    感谢您查看本演示的原理图、

    所有 FET 的栅源电压均为0V。

    U2的 PACK-到 VSS 为21.1V、U1为10.6V、U0为0V。

    我是指 DSG 引脚的电压。 所有 FET 均未导通、DSG 引脚显示约为20至12V 的电压(未连接任何负载)

    请注意、我使用了12K 固定电阻而不是10K NTC 进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aiwin:  

     如果没有连接负载并且 FET 关断、PACK-通常将悬空。

    我不相信我真的明白问题是什么、您能更详细地说明一下这个问题吗? 当您连接负载时、FET 是否会关闭?

    PACK-连接到 U0的 VSS 意味着 FET 已闭合。 但您提到他们是开放的吗?  电芯电压是否每个~2V? 您说您测量了 PACK-至 VSS2和 VSS1。 如果 PACK-以 Vss0为基准、则这些将仅为电池电压。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在上一封邮件中将 PACK-误解为 Cell。 对不起造成的混淆。 以下是我测量的整套电压:

    10S 电芯电压:34.05V (PACK+至 GND_0)。

    VSS 到 D_PACK-、3欧姆电阻负载:U2=13.65V、U1=23.5V、U0=34.05V。

    VSS 到 D_PACK-无负载连接: U2=1.2V、U1=7.0V、U0=15.5V

    对于上述两次测量、D_PACK-被视为 放电 FET 的漏极引脚

    所有 FET 的 GARE-Source 电压均为0V (无论是否连接负载)。

    放电 FET 漏源电压为15.5V (无负载连接)和34V (负载连接)。 您能告诉我这里发生了什么吗?

    充电 FET 漏源电压为0V。 电压变为2.35V。

    放电-(D_PACK-)和 Cell+(PACK+)= 12.7V (无负载)之间的电压。 这里似乎有一个问题。 我预计这两个点之间的电压大约为34V。 当一个负载连接到放电 PACK 时、电压变为0V。 我认为放电 FET 会在连接负载时关断。 但是、我不知道为什么或如何在 PACK-空载时有12.7V 电压。 更令人困惑的是始终存在0V 的栅源电压。 这次我使用10K NTC、放电引脚的电压现在似乎固定在12.7V。 它不会像以前那样随着时间的推移而下降或增加。 使用0.0005欧姆的电流检测电阻为我提供120A 放电。 对于3欧姆电阻负载、它应消耗大约11A 的电流、该电流远低于120A。

    充电 FET 可以正常工作。 Charge-(C_PACK-)和 Cell+ (PACK+)之间的电压为33.6V。 它们在充电期间也会保持开启。 不过、我还没有测试过过压保护。

    我当前的电池组合可能只有2000mA H 左右的容量。 电芯也很旧。 图10A 是否会导致电池电压突然下降、从而使放电 FET 关断? 即使这可能导致 FET 在负载下关断、在大约为34V 时为什么只有12.7V? 测试时所有电池都具有标称电压。 如果 BMS 的设计没有其他问题、我会用容量更高的新电池代替这些电池。

    如果您还想知道什么、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:我认为电池平衡也不起作用。 我为电池组充电、在充电后、很少有电芯具有与其余电芯不同的电压。 我注意到的另一件事是、当我移除所有电芯到 IC 的连接并仅保留高电流路径(PACK+和 GND_0连接)时、上述所有电压仍然存在(12.7V 和33.6V)。  我的设计有什么问题吗? 或者 IC 是否有故障? 我从中国的 Chipmall 电子产品公司购买了 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aiwin:

    我会使用不同的 IC 进行测试、只是为了确保它不是 IC。 我马上就可以看到 BMS 原理图。 但明天我会仔细看它,看看我是否发现奇怪.

    我可以看到在 DPACK 处显示的唯一电压是来自 ESD 电容器。 电压是否连接到12V?  如果您移除电容器连接、它是否仍~12V?

    图10A 是否会导致电池电压突然下降、从而使放电 FET 关断? 即使这可能导致 FET 在负载下关断、在大约为34V 时为什么只有12.7V?  
    这是可能的,但我不知道它会有多大的可能性。 可能还会存在可能触发保护的高浪涌电流。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙