This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940收集值不准确

Guru**** 2520310 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210030/bq76940-bq76940-collection-value-is-not-accurate

器件型号:BQ76940

您好  

该客户设计采用适用于24节串联电池的 BQ76940级联。  在2A、5A 和8A 电流下、​​会出现异常值、并且值​​均为0x1000。

 请提供一些建议。

谢谢

星形

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    为了确认、错误电压仅在2A、5A 和7A 处出现? 如果是、听起来好像是软件问题。 您是否看过我们的示例代码?

    另一种可能的情形是、 如中所述、 问题 6.3为什么我的电压(或电流)读数不稳定? 下一个 bq76920、bq76930、bq76940 AFE 常见问题解答 文档。

    可能是数据位于这些边界之一之间导致了错误。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙