This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:有关该器件的几个问题

Guru**** 2588835 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207553/tps65987d-few-questions-about-that-device

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TUSB1146

大家好、  

我有一些与 TPS65987相关的问题:  

  1. 根据 TPS65987数据表、闪存列表中的几乎所有元件都已停产。 W25X05CLUXIG 能否使用?

 

TPS65987–我不清楚 SPI_POXI、ADCIN2、ADCIN1的捆绑方式。

  1. 如果我们希望支持交替模式并同时用作源(为 VBUS 供电)、建议使用什么搭接?
  2. 只需确保–在启动期间、开关到 VBUS 是否为关闭状态? –意味着不向 VBUS 提供电压?

TUSB1146–转接驱动器多路复用器的默认状态是什么? 在 TPS65987正在引导时、信号是否可以通过多路复用器? 路由哪些信号?

  1. TPS65987可以通过 I2C 控制 TUSB1146吗?
  2. GUI 能否帮助我通过 I2C 配置 PD 控制器以控制电源和 TUSB1146? 我要确保不需要在 GUI 可以提供的配置中添加新代码。
  3. GUI 能否为我的设计中所需的所有配置和编程提供完整的解决方案?

谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:

    感谢您与我们联系!

    我将 在星期三之前回复您、并对您的其余问题提供反馈。 目前、我对以下几点有一些反馈:  

    TPS65987:

    1.这些是无电电池配置。 请告诉我您希望我澄清的内容。

     

     

    2.是的,正确,不向 VBUS 提供电压

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:  

    谢谢!  

    此外、哪种 EVB 更适合? (USB-USB PD 源和备用板支持)。

    TPS65987 EVB 不支持交替模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:

    1-我强烈建议使用 W25Q80DVSNIG 而不是 W25X05CLUXIG 。 我们已经使用了它、并且将能够提供更好的支持。  

    您是否正在使用参考设计? 如果是、您正在使用哪种参考设计?

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5482.PSIL060A_2800_001_29005F00_Sch.pdf

    采用上述方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ohad:  

    感谢您的分享。 下面回答您之前有关 TUSB1146的问题:  

    是的、 TPS65987可以通过 I2C 控制 TUSB1146。

    是的、您需要 在 GUI 中设置 I2C 事件表。

    3-我不确定完整的解决方案是什么意思。 请您澄清一下吗?

    此致、

    Aya