This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:有关参考设计中的并联元件的问题

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209927/ucc28056-question-about-paralleled-components-in-reference-design

器件型号:UCC28056

我正在根据 UCC28056数据表和 UCC28056BEVM-296 评估模块中的示例电路、实施 PFC 前置稳压器。  我不了解一些设计选择、想要寻求帮助。

在 UCC28056数据表中、图36显示了一个示例原理图。  电流检测并联有三个电阻:RCSA、RCSb、RCSC。  它们的值为0.13、0.13和453k。  我不明白为什么要包含453k RCSC 电阻。  似乎与两个0.13 Ω 电阻器并联、它对结果的影响可以忽略不计。   

谢谢!

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这是一个好问题。 我相信它是一个占位符、以防电路板工作后需要调整 RCS。 遗憾的是、EVM 用户指南或数据表中未提及这一点。 我相信写数据表的人只是复制了它(令人惊讶的是、它是一个奇怪的特定值)。

    无论如何、我至少会在您的设计中为 RCSC (EVM 中的 R11)添加一个 DNP、以防 您发现 有必要微调 RCS。 或者、也可以计算最佳估计值、类似于数据表中的公式(22)和(23):

    谢谢!

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我想了很多,但只是想确保我没有错过什么。