This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2575-05:电感器尺寸

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLVM13620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209412/tl2575-05-inductor-dimensioning

器件型号:TL2575-05
主题中讨论的其他器件:TLVM13620

我当前将 TL2575用于具有以下值的应用:

输入电压= 24V

输出电压= 5V

峰值 Iout = 750mA

我有一个100uF 的输入电容器、330uF 的输出电容器和330uH 的电感器。

电感器的大小是否与我绘制的负载相符?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您与我们联系。  您可以考虑我们更新的器件 TLVM13620吗?  它将具有更好的设计工具、可帮助您顺利开始设计。  

    我快速计算了一下、您的选择看起来没有问题。  但是、还请确保通过实验验证您的设计。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    我通过几次实验验证了设计。 在电路板上、我使用5欧姆负载对其进行了测试、它能够提供足够的电流。 然而、在电路板上、芯片的电压输出在运行数分钟内会降至1.3V。 输出会在经过稳定后恢复到5V、但下降时间足够长、足以使我的其他 IC 进行电源复位。

    我可以在设计中添加什么来解决此问题吗? 或者、您是否建议切换到 TLVM13620?

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    很显然、您的电路板上的负载不同于5欧姆电阻器。  除了300uF 和反馈电阻器、您能告诉您电路板上的输出轨到底连接了什么吗?   

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    我有另一个3.3V 稳压器(TPS62082DSGR)和140单通道 DAC。

    正如我之前说过的、一切都按预期正常运行、但不会持续太长时间。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您能否检查 IC 是否变得很热并触发热关断?  顺便说一下、您使用哪种封装?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    我也有同样的想法。 我使用 FLIR 对其进行了测量、温度最高只能达到80°C。 是  

    我使用的是 KTT (TO-263)封装。

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    还存在从结到外壳的温度梯度、如果您的散热器不足、TJ 可能已达到热关断。 出于调试目的、您是否可以使用冷却风扇来熔断 IC 并查看输出电压是否可以保持更长时间?

    谢谢。

    友好