This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS726:软启动选项

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS745-Q1, TPS726, TPS7A52

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207607/tps726-soft-start-option

器件型号:TPS726
主题中讨论的其他器件:TPS745-Q1、、 TPS7A52

大家好、

我对 TPS7XX 器件有一些困惑。 我查看了产品比较页,显示他们有软启动选项,但当我进入数据表时,似乎没有软启动选项。

您能否帮助我确认这些器件(TPS726、TPS745-Q1)有任何内部软启动功能?

谢谢。

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    器件的 Web API 似乎存在错误、并且从错误的器件中提取了一些不良数据或数据。 数据表将始终是有关器件本身的最新信息。

    对于 TPS726和 TPS745-Q1、它没有软启动功能、您应参考数据表规格。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的确认。 现在了解。

    我们是否有任何具有软启动功能的类似器件?

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    我将重新分配给我们的一位营销工程师、以查找类似器件。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:  

    这方面有什么更新吗?  正在寻找与 TPS7A9101DSKR 类似的选项 并提供更好的库存。 我曾尝试对其进行搜索、但似乎找不到任何具有软启动选项的类似器件。 如果有任何部件 丢失、请告知。

    此致、

    欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:  

    我们有具有内部软启动功能的器件、还有使用外部引脚来调整软启动时序的其他器件。

    根据提供的信息、您要查找的是能够控制器件软启动的器件。  

    以下是一些具有此功能的器件:  

    TPS7A94数据表、产品信息和支持| TI.com

    TPS7A57数据表、产品信息和支持| TI.com

    TPS748A 数据表、产品信息和支持| TI.com

    您还可以查看 TPS7A52/3/4系列和 TPS7A82/3/4/5

    此外、我们可以根据应用要求缩小范围。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔