This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:输入1000V、只要我保持输出>960V

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210365/lm317-input-1000v-and-as-long-as-i-keep-output-960v

器件型号:LM317

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

LM317、标准版本的最大 Vin - Vout 为40V。 没有针对具有基准桥臂 R 的标准配置的最大输入电压规格。 这是否意味着我可以输入1000V,只要我保持输出大于960V,我就可以输入1000V?

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    正确。 只要满足最大 VIN - VOUT 条件、内部电路就不会出现1kV 的电压、因为 GND 悬空(ADJ)。 请注意、数据表建议的最大输入电压- VOUT 为37V (绝对最大值40V)。

    此致、

    尼克