请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317 大家好、
你好。 我是代表客户发布此查询的。
LM317、标准版本的最大 Vin - Vout 为40V。 没有针对具有基准桥臂 R 的标准配置的最大输入电压规格。 这是否意味着我可以输入1000V,只要我保持输出大于960V,我就可以输入1000V?

请帮助提供建议。 感谢您的支持。
此致、
马尔文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.