This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:SMBus 通信

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210356/bq76920evm-smbus-communication

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ78350-R1AEV2400

您好、TI 团队、

我正在使用基于 BQ76920 EVM 参考设计的定制电路板、并使用 BQ76920作为连接至 BQ78350-R1A 器件的 AFE。  

AFE 的再生电压为2.5V。 我能够通过 EV2400将电路板连接到 Battery Management Studio、能够设置电芯连接以及实时观察电芯电压的变化。

不过、我怀疑如果我想使用外部 MCU 与 SMBus 上的 BQ78350-R1A 通信、我是否需要任何电平转换器? SMBC 和 SMBD 引脚上的电压电平是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好!

    EV2400在 SMBC 和 SMBD 通信线路中提供约3.3V 的电压。 请参阅下面的 电路: EV2400用户指南



    此致、
    何塞·库索