This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:当使用负载检测从 SCDL 中恢复时、bq76952将在负载检测后立即从 SCDL 中恢复、这与芯片手册中所述的计数解码延迟时间不同。

Guru**** 2567505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209629/bq76952-when-use-load-detect-to-recover-from-scdl-bq76952-will-recover-from-scdl-immediately-after-load-detection-which-is-different-from-the-count-dec-delay-time-described-in-the-chip-manual

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76942

我们对 Bq76952和 Bq76942也有同样的疑问:

现在、我们将使用负载检测来恢复 SCDL 、以避免在短路恢复瞬间再次发生短路。 当我们移除 LOAD 后、SCDL 会 立即恢复、而不会手动描述 SCDL 计数十进制延迟时间。 那么我们无法再次避免在 SCD 恢复的瞬间发生短路。  由于我们不接受 SCDL 从收费恢复,我希望收到您的指导,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaojuan,

    您似乎误解了 Count Dec Delay 时间的功能。 SCDL 计数解码延迟时间仅 SCDL 触发之前影响。


    例如: 如果 SCD 触发、SCDL 锁存计数器会从0增加1到1。 现在、SCDL 十进制计数延迟开始。 如果在该计时器完成之前再次发生 SCD 事件、则 SCDL 锁存计数器增加到2... 现在、如果所经过的时间长于无任何 SCD 事件的十进制延迟、则 SCDL 锁存计数器递减1。 因此、如果计数器的值为2、则会减小到1。

    SCDL 锁存限制为1。 这意味着 SCDL 将在 SCD 事件后立即触发。 因此、如果进行负载检测恢复、移除负载将立即恢复器件。  

    行为描述如下 TRM

    当 负载移除、检测到充电电流、或在可编程时间之后或主机发送0x009C SCDL_RECOVER ()子命令时,该器件也可以从 SCDL 恢复。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 如果这意味着 SCDL 从负载检测中恢复后、SCDL 计数器在十进制延迟时间内仍为1?  在此期间、COUNTER = 1不会再次使 SCDL 跳闸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaojuan,

    SCDL 计数器将在 SCDL 从负载检测中恢复后从0开始。

    将 SCDL 限制设置为1将意味着 SCDL 将始终在单个 SCD 事件后触发。 因此十进制计数延迟变得无关紧要。 在器件从 SCD 事件(而不是 SCDL)中恢复后、十进制计数延迟正在使用。

    如果发生 SCD 事件、它将增大 SCDL 计数器。 SCD 事件恢复后、Count Dec 延迟开始。 以下 e2e 线程可能有助于理解其工作原理: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050448/bq76952-ocd-latch-feature-not-working-ocdl

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙