请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24735 主题中讨论的其他器件: CSD17307Q5A
我们已按照 BQ24735EVM-710评估 PCB 原理图基本逐字实施了该设计、包括使用相同的外设组件(请参阅下面的原理图)。
到目前为止、我们已经看到 Q1 (CSD17307Q5A)在两个原型 PCB 上出现了故障。 我们的电源输入为24VDC、并使用4S1P 锂离子电池组。
我们正在努力了解失败的原因。 如果超过 Vgs、那么我们预计 Q2也会同样出现故障、因为 Q1和 Q2的漏极和栅极连接在一起。 唯一需要考虑的是超出 VDS 电压。 我们希望改为具有更高 Vgs 和 Vds 的 FET、也许将瞬变电压置于更靠近充电器电路直流输入的位置。
欢迎您提出任何其他想法。