This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:布局指南

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209849/ucc21750-q1-layout-guidline

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

尊敬的 TI 专家:

在 ucc21750Q1的数据表中、布局指南中对此进行了说明:

'如果栅极驱动器用于 COM 引脚连接到直流母线负极的低侧开关、请使用
输出侧的接地层、用于屏蔽输出信号、使其免受开关节点产生的噪声的影响;如果
栅极驱动器用于高侧开关、该开关的 COM 引脚连接到开关节点、接地
不建议使用基准面"

我想问对于 HS 应用,是否建议对栅极驱动器输出信号(OUTL、OUTH、Gate)使用 COM 装置屏蔽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的新潮先生/女士:

    感谢您关注 UCC21750。

    • 对于低侧开关、栅极驱动器 COM 连接到开关的源极引脚、COM /接地平面没有噪声、因此使用 COM/接地平面屏蔽输出信号将有助于保护输出信号免受其他噪声源的影响。
    • 但在高侧开关的情况下、COM 会连接到开关节点、这样会产生很大的噪声。 因此、建议规划一个 COM PLANE 和开关节点平面[2个独立平面]、并通过这两个平面之间的窄区域将 COM 平面连接到开关节点平面。

    可以、您可以将 COM 规划为一个平面、但要规划一个单独的开关节点平面并将其连接起来。

     希望它能解答您的问题。

    谢谢

    萨西