请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21750-Q1 主题中讨论的其他器件:UCC21750
尊敬的 TI 专家:
在 ucc21750Q1的数据表中、布局指南中对此进行了说明:
'如果栅极驱动器用于 COM 引脚连接到直流母线负极的低侧开关、请使用
输出侧的接地层、用于屏蔽输出信号、使其免受开关节点产生的噪声的影响;如果
栅极驱动器用于高侧开关、该开关的 COM 引脚连接到开关节点、接地
不建议使用基准面"
我想问对于 HS 应用,是否建议对栅极驱动器输出信号(OUTL、OUTH、Gate)使用 COM 装置屏蔽?