This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为 LiNiMnCo 纽扣电池寻找电池充电器

Guru**** 2514805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628, BQ25618E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210338/looking-for-battery-charger-for-linimnco-coin-cell

主题中讨论的其他器件:BQ25618E、BQ25628

我正在寻找300mA 锂镍锰氧化钴纽扣电池的锂离子直流-直流降压充电器。 输入为9-12V、输出为3.3V、负载非常小~μ A 8mA、但需要非常高效。 PowerPath 设备是首选。 BQ25618E 似乎是很合适的  选择、虽然它似乎在3小时内不符合4.2V 的要求。 以下是对电池的要求:

  1. 在0°C 至+ 45°C 的温度范围内为电池充电。 b.以0.5C 的恒定电流为电池充电、直到达到每个电芯4.20VDC±0.03VDC。 不建议充电率大于1C。 (C:电池额定容量) c。将每节电池的充电电压保持在4.20VDC、持续3.0小时(推荐用于最大容量)。 *使用恒流、恒压(CC/CV)锂离子锂电池充电控制器。 *不要在指定时间内继续为电池充电。
  2. 建议的切断电压为3.0VDC。 恒定电流下的建议最大放电率为2C。 b.为获得最佳性能、请在–20°C 至+ 45°C 的温度范围内对电池放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    BQ25618E 是一个不错选择。  主机可以设置 ITERM、然后重复将顶部计时器重置为45分钟、直到3小时结束。  充电器希望电池组保护器能够防止过度放电。  但是、假设主机具有一个 ADC、主机可以监测电池电压、然后在 V (BAT)<=3.0V 时关闭 BATFET。

    下一代 BQ25628可能会更好、因为它具有主机可以利用的 ADC 来监测电池电压。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电池已经有电池组保护器、是否需要使用 ADC 和切断 BATFET 进行外部监控?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    不需要、只要保护器处于所需的截止电压。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 最后、除了 ADC 之外、 BQ25628还有其他特性使 在此应用中使用比 BQ25618E 更可取

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    它在纯电池模式下具有较低的 Iq。

    此致、

    杰夫