This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596S-ADJEVM:电感器纹波电流

Guru**** 2446370 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2596, LM2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209611/lm2596s-adjevm-inductor-ripple-current

器件型号:LM2596S-ADJEVM
主题中讨论的其他器件:LM2596LM2595

我使用的是 LM2596器件。

我们的应用是:

VIN=5V、Vo=3.8V、Io=1.7A

  1. 我们使用了33uH 电感器、并在 Vin 处观察到两种类型的电感器电流波形、这就是该器件为什么具有这种类型的行为。

此外、高于7.3V 的输入电压电感器电流与输入5.6V 波形中的行为相同。

 我们在反馈引脚上使用的电阻值为 Rup=2.2k Ω、Rlower=1.1k、Cf=10nF。

通过直流电源为器件上电。

请参阅随附的文件 I。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rupp=2.2k Ω、Rlower=1.1k Ω 用于反馈引脚、Cf=10nF、由直流电源提供的电压输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您使用我们的器件。  波形看起来像次谐波振荡、这表示您的电感太小。  您可以将电感器升高到47uH 甚至更高吗?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、习近平。

    我已将电感器从47更改为68uH 和82uH、但 没有改善。

    此波形是否正常。

    如果没有、那么次谐波对我的系统有什么影响、请引导我。

    此致、

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    该波形显示、由于电流上升斜率呈弯曲状态、您的电感器往往会饱和、这将需要更高的斜率补偿。  您可以放回原始 EVM 电感器、还是选择一个与 EVM 原始电感器类似的 Isat 电感器?

    您也可以考虑需要更小电感器的 LM2595。  

    谢谢。

    友好