This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:VLS -如何知道电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210339/ucc39002-vls---how-to-know-the-voltage

器件型号:UCC39002

您好、我可以通过知道有多少电流通过 Rsense 来计算 Ls 电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andres:  

    感谢您关注 UCC39002负载共享控制器。  

    对于隔离式电源模块、是的、您可以直接计算 LS 电压乘以 Rsense 上的电压乘以电流检测放大器增益。  
    例如、如果 Vrsense = 15mV 且 CSA 增益为100、则 LS = Vcso = 1.5V。  但是、如果在具有多个并联电源的系统中具有 LS 总线、则所有模块的 LS 电压将是具有最高 Vcso 的模块的 LS 电压。  

    负载共享方案强制那些具有较低 Vcso 的模块降低反馈电压(通过 Iadj)、从而强制其各自的控制环路输出更大的电流、使其各自的 Vcso (几乎)等于最高 Vcso。  因此、较低的 Vcso 将上升以匹配最高的 Vcso。  
    与此同时、整体输出电压正在增加(由于除一个模块外的所有模块的电流都上升)、因此所有模块开始降低 Iout、最高 Vcso 将降低。  它们都 收敛到 Vcso 水平、通常可在满负载时实现~1%以内的等电流共享。  
    但其中一个将始终是最高 Vcso、该电压用于设置系统的 LS 总线电压。  

    假设负载共享正常、这可以让您在稳态条件下以合理的精度估算 LS 总线电压。
    在瞬态事件期间是不可能的、因为每个电源模块都可能以不同的时序发生反应并且主电源 未知(除非您有意设计一个电源模块与其他电源模块不同)。    

    此致、
    乌尔里希