This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:TA

Guru**** 2535680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210327/tps51200-ta

器件型号:TPS51200

团队好,

我的客户正在查找 DDR4功率 IC TPS51200、建议 TA 不超过85℃。 您能否仔细检查 TPS51200是否可以在90?95℃ 的系统温度下正常工作、该温度高于建议的 TA ~要求是 1.2VLDOIN/3.3VIN 至0.6Vout/0.36A 。

此致、

HL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:

    在 VLDOIN 为1.2V、VO 为0.6V、IOUT 为0.36A 的情况下、我们可以计算器件的工作温度、看看是否存在任何热风险。

    功率损耗 Pd =[ VLDOIN - VO ]* IOUT、Pd =[1.2-0.6]* 0.36 = 0.216W
    结至环境热阻 Rja = 55.6 °C/W、因此结温上升55.6 °C/W * 0.216W = 12.0096 °C
    取问题中95°C 的最高情况、结温将为95°C、+ 12.0096°C = 107.01°C。

    这将低于150°C 的热关断温度、因此不存在热风险、因此在这些温度下运行应该没问题。

    谢谢。
    字段