This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A2033

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208528/tps7a20-tps7a2033

器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件:LMR54406

我采用 TPS7A2033进行设计、但它不起作用。 但是、它可以在100mA 的稳压电源下正常工作。 我不知道为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    您能否分享示波器截图和原理图? 我可以根据 有关您的应用程序的更多信息开始进行故障排除。

    谢谢!

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    谢谢! 该器件似乎已按照数据表中的建议进行配置。

    我想了解一下您说该器件不工作的意思、您能否分享输入电压、输出电压和电流的示波器截图? 您是向 LDO 提供100mA、还是将您的电源电流限制设置为100mA?

    Br、

    埃林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的负载较低100mA、LDO 输入为3.9VDC,输出为3.3VDC。、但,当我的 LDO 上电,我的 LDO 输入变为0.8V,、输出变为0.5V。因此、 器件不工作。

    但当我使用一个线性电源/ wjth 3.3V/3.3V 时 ,100mA 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    如果输入与预期不同、则是器件为 LDO 供电导致的问题。

    Br、

    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更换了 LT1117-3.3。 确定,加载为13mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    您是否已联系 BUCK 团队询问有关 LMR54406的问题? 我怀疑如果 LDO 在您使用线性 电源时工作、而不是在降压转换器时工作、那么问题可能出在降压转换器而不是 LDO。  

    Br、

    埃林