This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:低功耗模式消耗电流

Guru**** 2814265 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201893/bq24800-low-power-mode-consumption-current

器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他器件: BQ24780S

大家好、

我的客户正在应用 BQ24800低功耗模式。  

充电器进入低功耗模式后、什么原因会使充电器再次回到正常模式?

客户遇到的问题是、系统进入 S5、EC 以让 BQ24800进入低功耗模式(通过将0x12位15设置为1)、并且测得的功耗约为0.6mA 几分钟。

但几分钟后、它将上升到1.7mA。 已确认 Charger IC 的电流增大、因为如果充电器 Vcc 电源在进入 S5后关闭、 消耗电流将始终保持在大约0.6mA。

我想问、哪些设置会导致电流增加? 例如看门狗超时? 电流设置为175S。 是否需要将其设置为在进入低功耗模式时禁用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    看门狗计时器不应将 EN_LWPWR 位复位。  

    默认情况下、EN_LWPWR 应为"1"或低功耗模式。 即使导致寄存器复位、它也应返回低功耗模式。

    Question:

    1.他们能否确认这不是固件问题?

    2.他们的电池电压和寄存器设置(所有寄存器设置)是多少? 我假设没有适配器输入。

    3.能否把充电器的设计(开放的 VSYS)和电路板的其他设计隔离开来、进一步消除不同的可能性?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    请查看我们的答复如下:  

    1.他们能否确认这不是固件问题?

    • 通过 CAN 确认、由于  在消耗电流变化期间没有 SMBus 通信、或者在进入低功耗模式后、主机将不与充电器通信。

    2.他们的电池电压和寄存器设置(所有寄存器设置)是多少? 我假设没有适配器输入。

    • 如附件所示注册: [TI driver Link:https://tidrive.itg.ti.com/a/BNgy5VtYMuIW2DL8/4fbf71ac-d45d-4ac3-8b18-62c71eacbecd?l]-->红框表示客户设置值。


    3.能否把充电器的设计(开放的 VSYS)和电路板的其他设计隔离开来、进一步消除不同的可能性?

    • 他们并没有这么做、但是在进入低功耗模式后、他们试图断开到充电器 IC 的 Vcc 电源、然后他们发现 消耗电流不会再升高、所以他们认为消耗电流 是由充电器而非系统侧引起的。

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    3月6日和3月7日我不在办公室。 我一回来就回来了。"

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    当然,期待您的回复,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我使用您提供的寄存器在工作台上对它进行了测试。 5分钟(至少)后、IQ 仍然低于1mA。 VBAT ~16V。 无输入适配器。 这在 EVM 上。
     *测试过程中的充电器设置

    正如我说过的、即使客户声称在通信线路上没有交易、或者 Iq 来自充电器。 验证(消除人为错误)的唯一方法是通过以下方式进行物理消除:

    1.隔离通信总线

    2. 电气隔离充电器

    根据我的基准测试和 当前可用的信息、我仍然怀疑存在系统问题。 某个系统参数必须更改 才能改变 IQ。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    当您说"IQ 仍然低于1mA "时、您是否知道实际电流是多少?

    使用 Vcc 引脚、您的电路板的设置是什么? 使用10 Ω+ 1uF 或22 Ω+ 0.47uF?  

    您能帮助测试电路板的 VCC 电阻器之间的差分电压吗?  

    客户有两个项目、一个测量引脚28的22OHM 电压到大约22mV (Iin = 1mA)、另一个测量到0.3mV (Iin = 13.6uA)。
    但是相关设置(原理图和 SW 寄存器设置)几乎相同。 IIN = 1mA、使用24800的电路板、Iin = 13.6uA、B 电路板使用780s、但即使将780S 替换为电路板、仍会接收1mA。   

    他们正在努力了解这个  0.3mV (Iin = 13.6uA)电路板是如何达到如此低的 Iq 的。  

    我知道这不是 IC 问题、也许这与他们的系统设计有关、他们不会隔离系统、因为这个 Iq 电流被充电器灌入。

    他们只是想了解如何设计 连接到充电器 Vcc 引脚的 Iin = 13.6uA Iq。

    根据您的经验、低功耗模式下的1mA IQ 正是我们所期望的 吗? 是否有任何寄存器设置可以达到更低的值?

     

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我建议您多与客户合作一点、以解决此问题。 此时、我没有看到任何有力的证据表明存在 IC 问题。

    请与客户合作、使用 EVM 进行进一步调试。 我相信您的团队对 BQ24800和 BQ24780S 有很强的了解。 我相信您的团队已经有了它们、但两个 EVM 在库存中也有内部样片。

    如果他们在 EVM 上看到任何与数据表不匹配的内容、我可以帮助他们进行验证和检查。 关于客户可能获得的数据、数据表上提供了 IQ 数据、可供他们参考。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    明白了! 非常感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、彭

    我们找到 低功耗模式消耗电流不同的原因。  

    但在调试系统时、我们发现以下问题需要与您一起检查充电器行为。

    当为仅电池模式时、AVC _BAT_SYS =电池电压。

    我们发现 AVC _BAT_SYS 通过 PD8903对 ACDET 泄漏(这是二极管问题)、且 ACDET 引脚测量值为0.4V、且泄漏在移除 PD8903后消失。
    但我们想问 ACDET 引脚在纯电池模式下是否会有漏电流?

    Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    本周下班后、我们将在下周与您联系。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     数据表中包含 IQ 信息。

    有关上面有但不匹配的信息、请告诉我。 如果数据表上没有该信息、我们就没有提供该信息。

    谢谢。