This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:系统参考设计

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, LM5155, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1210015/bq25730-system-reference-design

器件型号:BQ25730
主题中讨论的其他器件: LM5155TPS25750

您好!

我正在设计一个设备,运行在一个5至6节锂18650电池( 18-21.6v 2600mah 每节电池)。 我正在考虑使用 USB-C 接口(20V 5A 100W)为负载供电以及为电池充电。 系统负载的工作电压为48V 至54V。

有关我的设计的一些规格:

  • 最大输出功率100W
  • 最大输入功率100W
  • 电池:5-6s  Lion 18650电池(18-21.6v 2600mah,每节电池)
  • 使用充电的电源路径
  • USB-C 充电器:100W 20V 5A
  • 无需插入 USB-C 充电器、电池即可为系统供电  

在查看完我上一篇文章的回复后、我打算使用 BQ25730作为充电器 IC、因为它支持5芯串联和电源路径。 和 LM5155将输出电压升压至48V 至54V。 下面是我遇到的一些问题:

  • 我可以使用 TPS25750作为 PD 控制器来协商20V 5A 吗?
  • 我需要一个炉料计吗?
  • 我是否需要 MCU 以实现正常运行? 如果是,有任何建议?
  • 充电时如何平衡电芯电压? 它是否需要特定的 IC? 我可以使用现成的 BMS 吗?
  • 是否有任何相关的系统图?

非常感谢提前。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    感谢您在设计中考虑 BQ25730。 首先、我想指出的是、有不同的团队支持不同的 TI IC。 我们集团只支持充电器。 对于与充电器无关的问题、您需要在标题中使用正确的 IC 名称发布单独的 E2E 主题。

    以下是我对您的问题的解答:

    • 我可以使用 TPS25750作为 PD 控制器来协商20V 5A 吗?

      BQ25730是 I2C 从设备。 如果主器件设定适当的设置、它可在20V 范围内运行。 因此、理论上、TPS25750可以支持、但您必须向 TPS25750团队确认(提交一个标题为 TPS25750的单独 E2E 主题)。

    • 我需要一个炉料计吗?

      我个人推荐用于任何电池供电系统的电池保护器/监视器/电量监测计 IC。  

    • 我是否需要 MCU 以实现正常运行? 如果是,有任何建议?

      是的、您需要使用 MCU 进行 BQ25730操作、因为在 MCU 更改之前、IC 默认为0A 充电电流。 您将需要发布不同的主题、以便 TI 内的嵌入式专家就 MCU 选择为您提供建议。

    • 充电时如何平衡电芯电压? 它是否需要特定的 IC? 我可以使用现成的 BMS 吗?

      据我所知、一些测量仪表类型 IC 可以实现电池平衡。  您将需要发布不同的主题、以便 TI 内的监测计专家为您提供 IC 建议。

    • 是否有任何相关的系统图?

      遗憾的是、我们没有系统图、因为这些图有时可能非常特定于应用、并且差异很大。

    谢谢。