This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:我是否可以使用 BQ24800来替代 BQ24725A?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800, BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209956/bq24800-may-i-use-bq24800-to-replace-bq24725a

器件型号:BQ24800
主题中讨论的其他器件: BQ24725A

您好、先生/女士:

我们希望为我们的产品更换更好的 LT 项目。

我们发现 BQ24800的功能与 BQ24725A 相似。

您是否有一些简单的引导线可以与这两项进行比较?

我们需要评估更换该器件的可行性。

请帮助提供您的建议。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Statham:

    BQ24800与 BQ24725A 具有相同的架构、但更新了。

    遗憾的是、我们没有详细的 选型指南-总的来说、这2款 IC 在系统方面非常相似、因此您可以在与 BQ24725A 相同的系统中使用 BQ24800。 BQ24800具有更多的特性、例如仅电池升压模式和两级输入电流 DPM。

    谢谢。