This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:使用低 Vbat 更改寄存器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209393/bq25892-change-registers-with-low-vbat

器件型号:BQ25892

您好、

我可以向您确认一下、如果仅在电池模式下且 Vbat 低于阈值、可能是 Vsys (min)、寄存器中是否存在阈值电压会限制写入访问并将寄存器值更改回默认值?  客户需要插入适配器并可以更改寄存器。

 

此致、

阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    根据 BQ25892数据表、VBAT 必须 大于或等于 VBAT (UVLOZ) 、以便进行有源 I2C 通信。 如果没有有效的 I2C 通信、客户将无法更改寄存器值。

    有关 I2C 通信要求、请参阅数据表中的第9.2.1节"器件上电复位(POR)"、以及参阅第8.5节"电气特性"、了解 VBAT (UVLOZ)最小所需值。

    此致、

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的回复。  在客户的纯电池模式下、其电池电压约为3.XV、且仍然高于  VBAT (UVLOZ) 2.3V。 您是否发现任何其他问题?  

    此致、

    阿兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan:

    我已使用 BQ25892 EVM 板进行了验证、我没有看到客户如何设置寄存器值的任何其他问题。 如果客户遇到仅在电池模式下进行 I2C 通信的问题、接下来要验证 SCL 和 SDA 上拉电源轨是否与可靠电源连接。

    此致、

    克里斯蒂安