This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:如何导出&'20A'

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1209906/lm5117-how-the-20a-is-derived

器件型号:LM5117

您好!

产品页面中显示: Iout (max)(A)  20.我想知道这个值是如何推导出来的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Diverger  

    这不是从公式推导出来的数字。 这是处于最佳条件下的一种最大目标输出电流。  

    - EL